Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Chromage

L’option de chromage standard Thomson est du chrome pur d’une épaisseur de 0,00005” - 0,0001”. Le processus est conforme à la norme AMS 2460, Classe 1 (revêtement anticorrosion), type II (fini satiné), mais sans sous-couche au nickel. D’autres options de revêtement sont disponibles sur devis, y compris, mais sans limitation, le chromage fin et dense selon les normes MIL-S-13165 et MIL-R-81841.

En raison du processus de revêtement et de la nécessité de maintenir les pièces pendant le revêtement, des trous coaxiaux peuvent être ajoutés comme suit :
  • Jusqu’à 1 1/4” de diamètre d’arbre dans toute longueur supérieure à 72”.
  • Supérieur à 1 1/4” à 2” de diamètre d’arbre dans toute longueur supérieure à 48”.
  • Supérieur à 2” de diamètre d’arbre dans toute longueur.
Remarque : nos arbres à extrémités lisses chromées (CPPE) n’ont pas de trous coaxiaux quelle que soit la longueur, mais les bords chanfreinés et les extrémités coupées ne sont pas plaqués.

Oxyde noir

Les avantages de l’oxyde noir sont la résistance à la corrosion et la couleur noire. L’option oxyde noir standard de Thomson est conforme à la norme MIL-DTL-13924D Classe 1.

ARMOLOY™

Les avantages du revêtement Armoloy sont une finition de surface 78 RC, une réduction de l’usure et de la friction des pièces mobiles, et une adhérence absolue au métal de base (pas d’écaillage, de fissuration, d’écaillage ou de pelage). L’épaisseur d’Armoloy est de 0,0001”. L’arbre revêtu final est dans la classe de tolérance spécifiée. Les spécifications généralement satisfaites avec le revêtement Armoloy sont AMS-2438, AMS QQ-C-320 et AMS-2406.

En raison du processus de revêtement et de la nécessité de maintenir les pièces pendant le revêtement, des trous coaxiaux peuvent être ajoutés comme suit :
  • Jusqu’à 1 1/4” de diamètre d’arbre dans toute longueur supérieure à 66”.
  • Supérieur à 1 1/4” dans toute longueur.
back to top