Skip to content Skip to navigation

Conception et théorie

Voici quelques définitions de termes courants utilisés pour les vis à billes.

Capacité de charge statique

La capacité de charge statique est la capacité de charge maximale que la vis à billes peut supporter lorsqu’elle ne tourne PAS. L’application d’une charge supérieure à la charge statique peut provoquer le brinelling de la piste à billes ou fendre les roulements à billes en deux.

NE JAMAIS dépasser la capacité de charge statique


Exemple de brinelling

Capacité de charge dynamique

La capacité de charge dynamique est la charge qu’un ensemble peut maintenir pendant :
  • 1 million de pouces de course - unités impériales
  • 1 million de révolutions - unités métriques
Le mode de défaillance pour le dépassement de la charge dynamique ou de la distance de déplacement à cette charge est l’écaillage de la rainure à billes. Le dépassement de la capacité de charge dynamique n’est pas recommandé.

Exemple d’écaillage

Diamètre du cercle de billes

Le diamètre du cercle de billes ou BCD est la distance entre les lignes centrales de deux billes opposées en contact avec la vis. La dimension est indiquée dans l’image ci-dessous.

Diamètre du cercle de billes

Sens du filetage

Le sens du filetage se réfère à la direction de l’hélice du filetage autour de l’arbre. Comme pour les boulons et les écrous ordinaires, le filetage à droite est utilisé comme norme et le filetage à gauche n’est utilisé que lorsqu’il y a une exigence spécifique. Dans les vis à billes, il est rarement nécessaire d’avoir une vis filetée à gauche. Souvent, seules quelques tailles sont proposées avec un filetage à gauche.

Vis à filetage à droite et à gauche

S’il est nécessaire d’avoir un assemblage où les deux écrous à billes se rejoignent et s’écartent lorsque l’arbre est tourné dans un sens, une vis à droite et à gauche peut être utile. Une vis à droite et à gauche peut être créée en formant les filetages à droite et à gauche dans un seul arbre ou en accouplant deux arbres ensemble. L’une ou l’autre méthode peut avoir une zone au centre sans filetage ou avec des filetages imparfaits.

Ensemble de filetage à droite et à gauche

back to top