Unidades lineares econômicas projetadas para aplicações na categoria de transporte, como embalagens, manuseio de materiais e automação de fá...
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A grande variedade dos sistemas de acionamento e direção da Thomson pode ser configurada para trabalhar aplicações em ambientes adversos, altas velocidades e alta precisão. Tudo isso enquanto equilibra desempenho, durabilidade e custo. Agora, os kits de adaptador de montagem do motor RediMount estão disponíveis como padrão em todos os sistemas, fazendo com que o processo de escolha e montagem de um motor seja muito mais rápido e fácil.
Saída do perfil de movimento | Métrico | Imperial |
---|---|---|
Velocidade máxima | ||
Aceleração | ||
Velocidade média | ||
Tempo de Movimentação |
A fixidez de extremidade é a configuração de rolamento que é utilizada para dar suporte às extremidades de um conjunto do parafuso esférico. As três configurações de fixidez de extremidade mais comuns são exibidas. O suporte fixo-livre oferece o menor suporte, enquanto suporte fixo-fixo oferece o maior suporte. A rpm máxima do parafuso e a carga de deformação são afetadas pela fixidez da extremidade.
O perfil de movimento será divido em três segmentos de tempos iguais ou em segmentos de distâncias iguais (aceleração, velocidade constante, desaceleração). Para mais personalizações, consulte a opção de perfil de movimento Multissegmento personalizado.
Distância entre os suportes de extremidade (comprimento da rosca do parafuso).
A distância completa da porca será percorrida durante o movimento. A distância não precisa ser o curso completo.
Changing the orientation of the linear unit affects which axes gravity acts upon. All available linear units can be mounted in any orientation.
Each linear unit has a specification for how much load it can support along each of its 3 axes. By entering in the total mass that needs to be moved, and the distances of the center of mass from the carriage, a resultant load for each axis is calculated.
In some cases, a linear unit can be used only to provide axis thrust on a mass. The weight of the mass being moved would then be supported by separate guide (such as a profile rail). In most cases, however, the weight of the mass is supported by the carriage of the linear unit itself.
Some linear units are available with 2 carriages. Adding a second carriage spreads the load out across a wider area, allowing the unit to support higher total loads. The unit will also support much higher moment loads along the Y-axis. The overall length of the unit will be longer for a given stroke length on a double carriage unit
Enter in the distance (in the X-axis direction) of the center of mass of the object being moved.
Enter in the distance (in the Y-axis direction) of the center of mass of the object being moved.
Enter in the distance (in the Z-axis direction) of the center of mass of the object being moved.
In some cases, in addition to the force of gravity while moving an object, external forces or moments will impact the carriage. Use the external forces section to enter in any additional forces or moments applied to the linear unit.
Repeatability refers to the tolerance within which the linear unit returns to a given position.
This environment is characterized more as a shop setting than as a lab room. We can expect some airborne particles and some degree of humidity to be present; however, personnel would typically function in this environment without any form of protective gear (masks, respirators, local dust or chemical hoods). Typical applications: Packaging, material handling, general factory automation.
This environment is characterized by enough airborne particles to require an operator to wear some form of respiratory protection Typical applications: Woodworking, grinding, metal turning.
Typical places where S1 is used as slaughter houses, dairy plants, food plants or in any other application where light wash down is needed. Typical applications: Dairy, slaughterhouses.
Typical places where 21 is used as moderately wet areas such as in paper mills, galvanizing equipment, food industries or in any other harsh environment where enhance wash down is required. The unit can be exerted to chemical within the pH range 4.5-8.5. Typical applications: Paper mills, galvanizing equipment, food industries.
This environment is defined as applications that would impart higher than normal loads on carriages or saddles due to initial impact dynamics. Typical applications: Punching machining, metal forming.
The stated available options are based off your selections to this point. Refer to charts to the right.
Grid result based on inputs on left. You may need to adjust the inputs to best tailor results.
CHART KEY (All colors but green indicate units that will not meet entered requirements)
Enclosed (Standard) | Profile Width (mm) Travel Per Turn (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
50 | 58 | 86 | 108 | |||||||||||
130 | 5 | 10 | 20 | 105 | 5 | 12.7 | 20 | 130 | 5 | 10 | 25 | 176 | ||
Ball Screw | Ball Guide | |||||||||||||
Slide Guide | ||||||||||||||
Belt | Ball Guide | |||||||||||||
Slide Guide |
Exposed | Profile Width (mm) Travel Per Turn (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
114.3 | ||||||
2.54 | 6.35 | 12.7 | 19.05 | 25.4 | ||
Lead Screw | Ball Guide |
Profile Width (mm) Travel Per Turn (mm) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
100 | 130 | 152.4 | 160 | 190.5 | 200 | ||||||||||||
5 | 10 | 5 | 10 | 5.08 | 12.7 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5.08 | 12.7 | 25.4 | 5 | 10 | 25 | ||
Ball Screw | Ball Guide |
High Speed | Profile Width (mm) Travel Per Turn (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
40 | 50 | 80 | 120 | ||
100 | 120 | 200 | 260 | ||
Belt | Ball Guide | ||||
Wheel |
High Precision | Profile Width (mm) Travel Per Turn (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
40 | 60 | 80 | 120 | ||||||||||||
5 | 5 | 20 | 50 | 120 | 5 | 10 | 20 | 50 | 170 | 5 | 10 | 20 | 40 | ||
Ball Screw | Ball Guide | ||||||||||||||
Belt | Ball Guide |
High Moment | Profile Width (mm) Travel Per Turn (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
160 | 240 | |||||||||
5 | 20 | 50 | 135 | 5 | 10 | 20 | 40 | 200 | ||
Ball Screw | Ball Guide | |||||||||
Belt | Ball Guide | |||||||||
Wheel |
Travel per turn refers to the screw lead for ballscrew and leadscrew driven units. For belt driven units it refers to the distance the carriage travels on one motor revolution. For a given fram size, units with higher travel per turn will be able to achieve higher speeds but will have lower thrust load capacities.
Motor Requirements
A Thomson RediMount motor adapter is standard on all Thomson linear units. It will help you mount any motor or gearhead to a Thomson linear unit.
Select one of the three options below:
Select your motor adapter:
Unidades lineares econômicas projetadas para aplicações na categoria de transporte, como embalagens, manuseio de materiais e automação de fá...
Wheel-guided linear units designed for high-speed material handling and packaging applications where throughput is critical.
Ball-guided linear units that combine high precision with stiffness and rigidity for applications such as machine tool automation and test/measurement.
Linear units with dual rail, 4 bearing architecture designed for maximum moment load and/or precision.
Unidades lineares econômicas projetadas para aplicações na categoria de transporte, como embalagens, manuseio de materiais e automação de fá...
O primeiro extensor de alcance verdadeiramente colaborativo para cobots com configurações de detecção de colisão para programação i...
Otimize seu projeto com uma solução de sistema de movimento linear personalizado.
Os engenheiros da Thomson mostram como aplicar trilhas de interruptor de limite em todas as unidades lineares. Se você encomendar o kit de interruptores de limite com a unidade linear, ele virá pré-instalado. Mas se você ajustar os sensores ou encomendar separadamente, será muito fácil fazer a instalação. Os interruptores podem estar normalmente fechados ou abertos e vêm com uma tira de cobertura para proteção.
A Thomson introduz os benefícios da unidade Movopart M75, acionada por correia e com orientação por prisma, configurada com um opcional de lavagem. Os guias de prisma são um polímero projetado que desliza ao longo da extrusão. Esses tipos de rolamentos são ideais para cargas de choque, baixo ruído ou em ambientes de lavagem ou cáusticos.
Thomson introduces the benefits of the WH SpeedLine wheel guided, belt-driven linear motion system. These units are ideal for high speed applications with multiple orientations or multiple axis configurations. They come in 50 and 120 mm profile widths and can reach 10 m/s with a stroke length up to 11 meters.
A família WM tem o recurso exclusivo de suporte de parafuso esférico móvel interno, que permite longos cursos e altas velocidades. As unidades WM são ideais quando é preciso dureza, rigidez e/ou precisão, como na automação de máquinas-ferramenta ou em teste e medição. A Thomson pode fornecer unidades com até 11 metros de comprimento...
In tackling residential issues such as environmental sustainability, climbing real estate prices and energy consumption, Virginia Tech University’s FutureHaus engineering team designed their award-winning smart house prototype with the help of Thomson linear motion systems.
Saiba maisWithin a basic linear motion system exists a wide array of components, and within those, numerous subsystems. This article helps design engineers understand the key factors in determining the ideal system for their application.
Saiba maisWith linear motion systems being exposed to a wide range of extreme environments and conditions, careful specification and selection of these systems, as well as a thoughtful engineering review, are paramount in avoiding potential risks.
Saiba maisLinear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB | |
WH SpeedLine Linear Units | 638 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB | |
Linear Unit M Series | 4143 KB |
Linear Motion System Application Form | 74 KB | |
Movopart Service Kit | 123 KB |
Redimount Multimedia Flash Presentation | 1436 KB |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR MOVOPART MF/MG | |||
MG-B: guiado por corrediça, orientado por parafuso | ![]() |
— | — |
MF-S: guiado por corrediça, orientado por parafuso | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR MLSM FORCELINE | |||
Unidades lineares MSLM – MLSM60D/MLSM80D | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR MicroStage MS | |||
Unidades lineares MS | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR RAPIDTRAK TF/TG | |||
Unidades lineares TF/TG 55 Rapidtrak – TF06K, TG06K (guiadas por esfera e por corrediça) | ![]() |
— | — |
Unidades lineares TF/TG 75 Rapidtrak – TF07K, TG07K (guiadas por esfera e por corrediça) | ![]() |
— | — |
Unidades lineares TF/TG 100 Rapidtrak – TF10K, TG10K (guiadas por esfera e por corrediça) | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR WM POWERLINE | |||
WM (POWERLine) | ![]() |
— | — |
WV (DYNALine) Linear Units | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR RAPIDTRAK TF/TG | |||
Unidades lineares TF/TG 55 Rapidtrak – TF06K, TG06K (guiadas por esfera e por corrediça) | ![]() |
— | — |
Unidades lineares TF/TG 75 Rapidtrak – TF07K, TG07K (guiadas por esfera e por corrediça) | ![]() |
— | — |
Unidades lineares TF/TG 100 Rapidtrak – TF10K, TG10K (guiadas por esfera e por corrediça) | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR MOVOPART MF/MG | |||
MG-B: guiado por corrediça, orientado por parafuso | ![]() |
— | — |
MF-S: guiado por corrediça, orientado por parafuso | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR WB BASELINE | |||
Unidades lineares WB Baseline – WB40/WB60 | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR RAPIDTRAK TF/TG | |||
Unidades lineares TF/TG 55 Rapidtrak – TF06K, TG06K (guiadas por esfera e por corrediça) | ![]() |
— | — |
Unidades lineares TF/TG 75 Rapidtrak – TF07B, TG07B (guiadas por esfera e por corrediça) | ![]() |
— | — |
Unidades lineares TF/TG 100 Rapidtrak – TF10B, TG10B (guiadas por esfera e por corrediça) | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR MOVOPART MF/MG | |||
MG-B: guiado por corrediça, orientado por parafuso | ![]() |
— | — |
MF-S: guiado por corrediça, orientado por parafuso | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR WMZ PowerLine | |||
WMZ (POWERLine) | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR WLSM ForceLine | |||
MLSM Unidades lineares - MLSM80Z | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR MicroStage MS | |||
Unidades lineares MS | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR WH SpeedLine | |||
Unidades lineares WH (SPEEDLine) | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR RAPIDTRAK TF/TG | |||
Unidades lineares TG 50 Rapidtrak – TF05B (somente guiadas por corrediça) | ![]() |
— | — |
Unidades lineares TF/TG 55 Rapidtrak – TF06K, TG06K (guiadas por esfera e por corrediça) | ![]() |
— | — |
Unidades lineares TF/TG 75 Rapidtrak – TF07B, TG07B (guiadas por esfera e por corrediça) | ![]() |
— | — |
Unidades lineares TF/TG 100 Rapidtrak – TF10B, TG10B (guiadas por esfera e por corrediça) | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR RAPIDTRAK TF/TG | |||
MF-S: guiado por corrediça, orientado por parafuso | ![]() |
— | — |
MG-B: guiado por corrediça, orientado por parafuso | ![]() |
— | — |
+ Unidades lineares WH SpeedLine | |||
Unidades lineares WH (SPEEDLine) | ![]() |
— | — |
+ Unidades lineares MLSH ForceLine | |||
MLSH Unidades lineares - MLSH60Z | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR WHZ SpeedLine | |||
WHZ Unidades de elevação lineares - WHZ50 / WHZ80 | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE TRILHOS MOVORAIL | |||
Perfil de trilho Movorail – SPR 85 | ![]() |
— | — |
Perfil de trilho Movorail - SPR 125 | ![]() |
— | — |
Perfil de trilho Movorail - SPR 160A | ![]() |
— | — |
Perfil de trilho Movorail - SPR 295B/295W | ![]() |
— | — |
+ PEÇAS DO SISTEMA DE TRILHOS MOVORAIL | |||
Suspensão ajustável ASU | ![]() |
— | — |
Kits de limitadores de movimento BGR | ![]() |
— | — |
Carrinhos bogie BGV | ![]() |
— | — |
Carrinhos bogie BGV com rolos | ![]() |
— | — |
Conexões flexíveis de parafuso BUB/TBUB | ![]() |
— | — |
Suspensão flexível DBSU | ![]() |
— | — |
Suporte da placa de extremidade EPF | ![]() |
— | — |
Interruptores pneumáticos HXL/VXL | ![]() |
— | — |
Carrinho de cabo KBV | ![]() |
— | — |
Carrinhos com guincho LPV | ![]() |
— | — |
Articulações cardan para carrinho MBE1B/MBE3 | ![]() |
— | — |
Conexões de trilho SK | ![]() |
— | — |
Perfis de trilho curvo SPB | ![]() |
— | — |
Travas STP | ![]() |
— | — |
Carrinhos de serviço STV5/STVG5 | ![]() |
— | — |
Parafusos de slot em T TBM | ![]() |
— | — |
Carrinho motorizado TMT | ![]() |
— | — |
Placas de extremidade TPL | ![]() |
— | — |
Presilhas da viga I VBKLA | ![]() |
— | — |
Parafuso Walter WBM | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR 2EB SuperSlide | |||
Unidades lineares 2EB - 2EB08 | ![]() |
— | — |
Unidades lineares 2EB - 2EB12 | ![]() |
— | — |
Unidades lineares 2EB - 2EB16 | ![]() |
— | — |
Unidades lineares 2EB - 2EB24 | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR 2HE AccuSlide | |||
Unidades lineares 2HE - 2HEM10 | ![]() |
— | — |
Unidades lineares 2HE - 2HEM20 | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR 2RE SuperSlide | |||
Unidades lineares 2RE - 2REM12 | ![]() |
— | — |
Unidades lineares 2RE - 2REM16 | ![]() |
— | — |
+ SISTEMAS DE MOVIMENTO LINEAR MLSH ForceLine | |||
Unidades lineares MLSH - MLSH80Z | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].