Skip to content Skip to navigation
Visão geral

Esferas de precisão

As esferas de precisão da Thomson tem mais de 60 anos. Somos líderes no forneciemento de esferas de precisão padrão, rolamentos de esfera de precisão e esferas em aço inoxidável únicas para aplicações específicas. Porque as esferas de precisão da Thomson? Três respostas: pela variedade de tipos de esfera de precisão, nossas tecnologias de rolamentos de esfera de precisão e nossa qualidade de materiais de esfera de aço inoxidável.

Tipos de projeto de esfera de precisão da Thomson incluem:

  • Esferas de precisão de formato distinto incluindo plano, corte diagonal, cônico e em forma de pino normalmente usado como polimento duro e ferramentas afiadas.
  • A solução de rolamentos de esfera de precisão furadas com uma vasta faixa de tamanhos, profundidade de furos (incluindo orifício de passagem), diâmetros e materiais.
  • As esferas de precisão revestidas em aço inoxidável adicionam camadas para melhorar certas propriedades físicas incluindo resistência, resistência à corrosão, supressão de ruído e características elétricas.
  • As esferas de precisão ocas são mais necessárias em aplicações onde a sensibilidade ao peso é crítica.

Tipos de tecnologia de rolamentos de esfera de precisão Thomson e esfera de aço inoxidável que melhoram nossa qualidade incluem:

  • O laboratório de calibração certificado A2LA oferece calibrações efetivas, eficientes e precisas para assegurar regularidades na forma de nossas esferas de precisão.
  • Valor agregado adicionado em nossos subconjuntos incluindo ofertas de soluções completas de esferas de aço inoxidável. Temos uma grande capacidade de ferramentas internas e oferecemos rápida prototipagem de esferas de aço inoxidável.
  • Os transferidores de esfera de aço inoxidável são normalmente usados para ajudar no transporte de vários itens e podem ser encontrados em sistemas de manuseio de material.
  • Todas as esferas de precisão e de aço inoxidável são garantidas para atender ou exceder os padrões da Associação Americana de Fabricantes de Rolamentos (ANSI/ABMA Std. 10-1989).
  • certificada QA-9000 e registrada ISO 9002.

Os tipos de material de esfera de precisão da Thomson incluem (os mais comuns):

  • Esferas de aço inoxidável de cromo purificadas a vácuo (AISI E52100) apresentando um acabamento de superfície fino, através de resistência e alta capacidade de carga - excelentes no material fundido a vácuo de eletrodo consumível.
  • A esfera de aço inoxidável (AISI tipo 440C) oferece a maior resistência e acabamento de superfície e está disponível em materiais fundidos a vácuo duplo.
  • As esferas de aço inoxidável (AISI tipo 302/316) apresentam uma resistência não anelada e uniformidade total (conforme medido nos planos paralelos) e é normalmente padrão Rockwell "C" 25 a 39†. Disponível em resistência anelada padrão Rockwell "B" 75 a 90†.

 

Localizar um produto
História

Pioneer Steel Ball was founded in 1946 in Unionville, Connecticut by five men who had extensive experience in the steel ball industry. The idea to form the company took root several years earlier, but since the founders did not want to jeopardize the war effort in any way, they waited until the war had ended. In the forties and fifties, Pioneer, produced carbon steel balls for bearings and the automotive industry. In addition, the company manufactured a variety of steel sizes and shapes for the burnishing industry. Pioneer’s growth outpaced their capital and in the early ‘50s they sold the company to Pittsburg Steel with the option to repurchase it at a later date. Unfortunately, they bought back the company a few months before the devastating hurricane and flood of 1955. Located on the banks of the Farmington River, the company took a direct hit and was destroyed. However, it was rebuilt by two of the former five partners who later expanded the product lines to include High Carbon Chrome SAE 52100 as well as a full line of stainless steel types: 440C, 302, 316. The partners also added lapping machines to produce tighter tolerances and improved surface finish. One of their greatest accomplishments was to develop the 36” flashing machine, the largest at that time. This accomplishment was the result of their combined expertise which had been acquired over sixty years in the steel ball business. Pioneer’s innovative leadership continued with the development of extremely strong hollow stainless steel 440 balls for the air cargo industry. They also developed a special stainless steel type 431 gold- plated with extremely high tolerance for the automobile air bag deployment mechanism.

A second company in the industry, ABEK, had been founded in 1976 by two people with 20 years of miniature ball- making experience. Unlike Pioneer, which specialized in small to large balls, ABEK specialized in miniature balls that were 1/16 of an inch in diameter or smaller. With its expertise in this area, ABEK was able to manufacture high precision balls as small as .012 inches and became a leader in this field.

It was this expertise, combined with Thomson Industries determination to have a USA supplier of high quality, that had led it to purchase ABEK in 1982. Once the purchase was finalized, approximately 14% of ABEK’s sales were to Thomson divisions. At that time, ABEK manufactured the miniature and small balls sizes, and purchased the larger sizes from Pioneer, which it then sold to Thomson. ABEK, was combined with Pioneer in 1988 to form Thomson Precision Ball. This enabled Thomson Industries to satisfy all of its’ ball requirements. Approximately 14% of Thomson Precision Ball capacity is still dedicated to Thomson Industries.

back to top