Skip to content Skip to navigation

Instructions d’installation

Pour une raison ou une autre, il peut être nécessaire de réassembler les roulements à billes dans un écrou à billes. Les 2 vidéos ci-dessous illustrent comment le faire. La première vidéo montre une technique sur un écrou avec retour par bouton. Mais la méthode peut aussi être utilisée sur des écrous avec retour par tube. La deuxième vidéo montre une autre méthode qui ne peut être utilisée que sur des écrous avec retour par tube.

Comment recharger des roulements à billes dans un écrou à billes. Démonstration à l’aide d’un écrou avec retours par bouton.



Comment recharger un écrou avec des retours par tube


back to top