Skip to content Skip to navigation

Instructions d’installation

Si la vis et l’écrou sont commandés individuellement, l’écrou devra être assemblé sur la vis. Cela se fait généralement après avoir usiné les extrémités pour que les roulements de support puissent s’y adapter.

Comment transférer un écrou sur une vis


Transfert de l’écrou à billes sur la vis

Comme les billes d’un écrou à billes ne sont pas retenues, les écrous à billes sont expédiés sur un arbre. Pour transférer l’écrou à billes sur la vis, procédez comme suit :

1. Retirez tout dispositif de retenue des écrous à billes de l’arbre. Tenez fermement l’arbre bout à bout avec la vis. Veillez à ce que l’extrémité de l’arbre soit centrée sur l’extrémité de l’arbre de la vis.

Étape 1

2. Faites glisser l’écrou à billes sur l’arbre jusqu’à l’arbre de la vis. En poussant légèrement l’écrou vers la vis, faites tourner l’écrou jusqu’à sentir les billes tomber dans le filetage de la vis. Ensuite, continuez à faire tourner l’écrou sur la vis.

Étape 2

3. Retirez l’arbre.

Étape 3

Pour transférer l’écrou à billes sur l’arbre, inversez ces étapes.

ATTENTION : lorsque l’usinage en bout rend impossible d’amener l’arbre adjacent aux rainures à billes de l’arbre, enveloppez la partie usinée avec du ruban adhésif jusqu’au diamètre extérieur nominal de l’arbre. Le ruban permettra à l’écrou à billes de glisser sur la zone usinée sans que les billes ne tombent dans les irrégularités usinées de l’arbre.

ATTENTION : un soin extrême doit être apporté pour éviter que l’écrou à billes ne glisse de l’extrémité de la tige de la vis lors de l’installation et de la manipulation. Des arrêts temporaires peuvent être effectués en enroulant du ruban adhésif autour des rainures à billes de l’arbre à chaque extrémité. Assurez-vous d’enlever le ruban adhésif et tout résidu d’adhésif après que l’ensemble vis à billes ait été correctement installé.

back to top