Skip to content Skip to navigation

Conception et théorie


Dans un guide linéaire à rail rond, la bague extérieure est le roulement linéaire tandis que la bague intérieure est l’arbre. Dans cette section de formation, nous nous concentrerons sur le roulement linéaire (bague extérieure).

Bague intérieure et extérieure

Les douilles à billes sont fabriqués en configurations fermées ou ouvertes. La vidéo suivante explique les différences entre les douilles à billes fermées et ouvertes et le choix de l’une ou l’autre.

Douilles à billes fermées et ouvertes

Découvrez davantage sur la sélection de l’arbre ici.


Rail rond et carré

L’avantage du rail rond est sa capacité inhérente à s’adapter au désalignement en torsion (causé par des imprécisions dans l’usinage du chariot ou de la base ou par la flexion de la machine) avec une faible augmentation de la contrainte sur les composants du roulement. Cette caractéristique importante pour tous les systèmes de roulements Ball Bushing® réduit le temps et le coût d’installation, tout en maximisant les performances.

back to top