Skip to content Skip to navigation

Conception et théorie

Bien qu’en surface, les arbres puissent sembler identiques, il existe des différences de performance importantes dues aux normes choisies par le fabricant et aux procédés de fabrication utilisés pour les atteindre.

Arrondi

L’arrondi de l’arbre est essentiel pour les applications linéaires telles que les broches et les tiges de guidage où l’exactitude, la durée de vie ou la précision sont primordiales. L’arrondi assure une répartition uniforme des charges des roulements pour une durée de vie maximale des roulements, une plus longue durée de vie des déplacements et une meilleure précision de positionnement.

Les arbres ronds peuvent être trompeurs à l’œil et semblent tout sauf ronds lorsqu’ils sont correctement évalués à l’aide de techniques de traçage de précision.

Deux tracés d’arbres avec des tolérances d’arrondi différentes

Finition de surface

La finition de la surface est un facteur clé qui influe sur la durée de vie, le niveau de charge, la résistance au frottement et la fluidité des déplacements. La meilleure finition de surface cataloguée de l’industrie est de 8 Ra max. L’excellente finition de surface et la dureté maximisent l’efficacité et la durée de vie des douilles à billes, des joints d’arbre et l’aspect visuel global.

Vue exagérée d’un roulement à billes sur différentes surfaces

Rectitude

La rectitude est le paramètre le plus essentiel à la précision du positionnement pour un système de guidage linéaire. L’image ci-dessous montre une méthode typique de mesure de la rectitude. L’arbre étant supporté en deux points situés à 0,2 fois la longueur des extrémités, l’arbre est tourné et la déviation totale indiquée est enregistrée. Attention : même si un arbre est droit au moment de sa fabrication, la manipulation ou l’usinage de l’arbre peut entraîner une flexion du matériau à sa sortie de l’usine. Il peut être nécessaire de veiller à préserver ou à rétablir la rectitude de l’arbre avant l’installation.

Vérification de la rectitude à l’aide de comparateurs

Cylindricité

La cylindricité est une mesure du degré de conformité de la surface extérieure (diamètre sur la longueur de l’arbre) à un véritable cylindre. La conformité réelle (cylindricité élevée) garantit que les avantages de l’arrondi, du diamètre et de la rectitude sont présents sur la longueur de l’arbre, ou la surface de travail, et pas seulement à un endroit particulier. Cela permet d’assurer une répartition uniforme des charges de roulement, d’augmenter la capacité de charge dans la zone de travail du roulement, de maximiser la durée de vie du roulement et d’augmenter la durée de vie.

Effilement

La conicité est une composante de la cylindricité. Dans les applications de roulements linéaires, la conicité peut faire en sorte qu’une partie du roulement linéaire soit plus chargée que l’autre. Cela peut entraîner une réduction considérable de la durée de vie ou de la capacité de charge. Lorsque la conicité augmente, les billes entrent et sortent de la précharge, ce qui entraîne une usure prématurée et une réduction de la durée de vie.

Illustration exagérée de la charge conique et de la charge de la bille

back to top