Skip to content Skip to navigation

Dimensionamiento

Para ver contexto sobre este tema, consulte la sección anterior sobre la velocidad crítica. enlace

Cálculo de la velocidad angular crítica del husillo (rpm máximas)
Un conjunto de husillo tiene una velocidad angular máxima de operación. En el caso de los husillos en sistema imperial, la velocidad crítica puede calcularse con la siguiente fórmula:
donde
nc = velocidad crítica [rpm]
dr = diámetro menor del husillo [in]
L = longitud no apoyada o distancia entre los cojinetes [in]
Cs = factor de fijación de los extremos Consulte la siguiente tabla.

Se recomienda trabajar por debajo del 80 % de la velocidad crítica.

Factor de fijación de los extremos: velocidad crítica

back to top