Son pocos los sectores en los que se exige más a un sistema de manipulación que en la fabricación de aeronaves. La manipulación de objetos pesados y de grandes dimensiones, la necesidad de ser extremadamente precisos y de respetar unas normas de calidad inquebrantables suponen todo un reto. En Thomson, poseemos la experiencia exclusiva y los productos necesarios para satisfacer las necesidades concretas de las aplicaciones de manipulación de materiales más exigentes.
Manipulación de alas de aeronaves:
En este caso, se realiza el traslado de un ala por una guía. En una estación de mecanizado, se introduce el ala de grandes dimensiones y mucho peso, y se inclina 90 grados. El enorme tamaño y el peso del ala suponen todo un desafío.
Rodamientos de rodillo RoundWay:
Los rodamientos de rodillo RoundWay tienen la solidez y precisión necesarias para poder transportar un ala por una guía. A diferencia de la mayoría de los rodamientos lineales, los RoundWay son muy flexibles. Por ejemplo, los rodamientos pueden pasar de un eje a otro sin perder precisión, incluso si no están perfectamente alineados. Esto permite la construcción de grandes sistemas de forma rápida y sencilla.
Plataforma de transporte de la estación de inclinación:
Para introducir y sacar el ala de la estación de inclinación, se introduce el dispositivo del ala en una plataforma de transporte. La plataforma se desplaza sobre un juego de rodamientos RoundWay y entra y sale de la estación de inclinación por medio de un conjunto de tornillos esféricos que incluye un engranaje planetario Micron. Esta combinación permite colocar el ala con total precisión a una altura suficiente para permitir el mecanizado.
Estación de inclinación con gatos de tornillo:
Una vez que la plataforma de transporte de la estación de inclinación está correctamente posicionada en la estación de inclinación, tres gatos de tornillo sinfín con engranajes Thomson inclinan el ala y la plataforma 90 grados. En esta posición, se pueden llevar a cabo las tareas de ensamblaje y mecanizado del ala. Los gatos de tornillo se sincronizan fácilmente, son muy precisos y eficientes, y han demostrado ser muy sólidos y fiables.