Skip to content Skip to navigation

Diseño y teoría


Los husillos de bolas convierten el movimiento giratorio en movimiento lineal o viceversa. Un conjunto de husillo de bolas se compone de un husillo y una tuerca con rodamientos de bolas recirculantes. La conexión entre el husillo y la tuerca se realiza a través de bolas que ruedan en ranuras de forma adecuada en el husillo y la tuerca. Las fuerzas transmitidas se distribuyen entre múltiples bolas, lo que se traduce en una carga por bola relativamente baja. Dado que los conjuntos de husillos de bolas usan elementos rodantes, tienen un bajo coeficiente de fricción.

Un husillo de bolas utiliza rodamientos con recirculación.

El siguiente video da un poco más de detalles sobre los husillos de bolas.

¿Qué es un husillo de bolas?


¿Qué diferencia hay entre un husillo de bolas y un husillo de rosca?

En los husillos de bolas, los rodamientos tienen recirculación. Los husillos de rosca o ACME operan únicamente con fricción por deslizamiento y no tienen rodamientos con recirculación.

Comparación entre un husillo de bolas y un husillo de rosca

Características de los husillos de bolas:
  • 90 % de eficiencia
  • Contacto rodante
    • Vida útil limitada por la fatiga (y, por ende, predecible)
    • Menor par de arranque
    • Mayor capacidad de carga
Características de los husillos de rosca o husillos ACME:
  • 30 a 80 % de eficiencia
  • Fricción por deslizamiento
    • Vida útil limitada por el desgaste (y, por ende, difícil de predecir)
El siguiente video muestra algunas de las diferencias entre los husillos de bolas y los husillos de rosca (también conocidos como husillos de avance). También se explica en qué aplicaciones conviene usar uno u otro.

Tecnología de husillos de rosca y de bolas


Un husillo de bolas es un dispositivo de transferencia de fuerza y movimiento que pertenece a la familia de los husillos de transmisión. En lugar de la fricción por deslizamiento de un husillo de rosca, un husillo de este tipo utiliza la fricción por rodadura de los rodamientos. Las bolas circulan por pistas de acero templado formadas por ranuras helicoidales cóncavas en el husillo y la tuerca. Todas las cargas reactivas entre el husillo y la tuerca son transmitidas por las bolas, que proveen el único contacto físico entre estos componentes.

A medida que el husillo y la tuerca giran uno respecto del otro, las bolas salen por un extremo y viajan por guías hasta el extremo opuesto de la tuerca. Esta recirculación permite que la tuerca se desplace indefinidamente a lo largo del husillo.
back to top