Skip to content Skip to navigation

Diseño y teoría

A continuación, se definen algunos términos comunes relacionados con los husillos de bolas.

Capacidad de carga estática

La capacidad de carga estática es la máxima carga que el husillo de bolas puede mantener SIN girar. Aplicar una carga superior a la capacidad de carga estática puede causar indentaciones permanentes de la pista o romper las bolas.

NUNCA supere la capacidad de carga estática


Ejemplo de indentación permanente (Brinelling)

Capacidad de carga dinámica

La capacidad de carga dinámica es la carga que un conjunto puede mantener durante:
  • 1 millón de pulgadas de desplazamiento lineal (sistema imperial)
  • 1 millón de revoluciones (sistema métrico)
Si se supera la capacidad de carga dinámica o la distancia de desplazamiento admisible con ese valor de carga, la ranura de las bolas podría desconcharse. No se recomienda superar la capacidad de carga dinámica.

Ejemplo de desconchadura

Diámetro del círculo de bolas

El diámetro del círculo de bolas (BCD) es la distancia entre dos bolas diametralmente opuestas en contacto con el husillo. Esta dimensión se muestra en la siguiente imagen.

Diámetro del círculo de bolas

Dirección de la rosca

La dirección de la rosca es el sentido de la hélice de la rosca alrededor del eje. Al igual que con los pernos y las tuercas normales, la rosca dextrógira (hacia la derecha) es la estándar, mientras que la rosca levógira (hacia la izquierda) se reserva para aplicaciones con requisitos especiales. En los husillos de bolas, no suele ser necesario usar husillos con roscas levógiras. En general, solo ciertos tamaños de husillo se ofrecen con roscas levógiras.

Husillos con roscas dextrógiras y levógiras

Si se necesita un conjunto en el que dos tuercas de bolas se aproximen y se alejen cuando el eje gira en una dirección y en la otra, puede ser útil emplear un husillo con una rosca dextrógira y otra levógira. Dos formas de lograrlo son conformar ambas roscas en un mismo eje o acoplar 2 ejes entre sí. En cualquier caso, puede haber una zona en el centro sin rosca o con una rosca imperfecta.

Conjunto con roscas dextrógira y levógira

back to top