Skip to content Skip to navigation

Diseño y teoría

Si bien a simple vista las superficies de los ejes pueden parecer iguales, existen diferencias significativas de rendimiento debido a los estándares seleccionados por el fabricante y a los procesos de fabricación que emplea para alcanzarlos.

Redondez

La redondez del eje es vital para las aplicaciones lineales como husillos y varillas de guía en los que la exactitud, la vida útil o la precisión son críticos. La redondez asegura una distribución uniforme de las cargas, lo que maximiza la vida útil del cojinete, aumenta la distancia total que puede recorrer y mejora la precisión durante el posicionamiento.

Los ejes redondos pueden ser engañosos y, cuando se analizan adecuadamente con técnicas de precisión, muchas veces no son redondos en absoluto.

Dos gráficas de ejes con diferentes tolerancias de redondez

Acabado superficial

El acabado superficial es un factor clave para el nivel de carga, la resistencia y la suavidad del desplazamiento, así como la distancia total que puede recorrer la unidad. El acabado superficial por catálogo líder en la industria es de 8 Ra como máximo. Un excelente acabado superficial y una buena dureza maximizan la eficiencia y la vida útil de los rodamientos lineales, los sellos sobre el eje y el aspecto general.

Vista exagerada de un rodamiento sobre distintas superficies

Rectitud

La rectitud es el parámetro más crítico para la precisión de posicionamiento de un sistema de guías lineales. La imagen siguiente muestra un método común para medir la rectitud. Con el eje apoyado en dos puntos separados por una distancia igual a 0,2 veces la longitud desde los extremos, el eje se hace girar y se registra la desviación total. Tenga en cuenta que, incluso si un eje es recto cuando se fabrica, manipularlo o mecanizarlo una vez que sale de la fábrica puede hacer que el material se doble. Se debe procurar preservar o restaurar la rectitud del eje antes de su instalación.

Comprobación de la rectitud con relojes comparadores

Cilindricidad

La cilindricidad es una medida de cuánto se asemeja la superficie exterior (el diámetro a lo largo del eje) a un verdadero cilindro. Una buena cilindricidad garantiza que los beneficios de la redondez, el diámetro y la rectitud se preserven a lo largo de toda la longitud del eje o de la superficie de trabajo y no solo en una ubicación específica. Esto garantiza una distribución uniforme de las cargas, aumenta la capacidad de carga en la zona de trabajo del cojinete, prolonga la vida útil del cojinete y aumenta la distancia total que puede recorrer.

Conicidad

La conicidad es un componente de la cilindricidad. En aplicaciones con cojinetes lineales, la conicidad puede hacer que una parte del cojinete lineal esté cargada más arriba que la otra. Esto puede causar una reducción drástica de la capacidad de carga de la unidad o la distancia total que puede recorrer. A medida que aumenta la conicidad, las bolas entran y salen de precarga, lo que causa un desgaste prematuro y una reducción de la distancia total que puede recorrer la unidad.

Ilustración exagerada de la conicidad y la carga de las bolas del rodamiento

back to top