Skip to content Skip to navigation

21/11/2023 | Neues Thomson-Video beleuchtet den Trend zur Elektrifizierung von Anwendungen mittels Linearaktuatoren

KRISTIANSTAD, SCHWEDEN – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Antriebslösungen, hat ein neues Video veröffentlicht: ‚Sauber und einfach: Die Elektrifizierung von Anwendungen mit Linearaktuatoren‘, in dem der wachsende Trend in Richtung elektrischer Aktuatoren beschrieben wird und deren Vorteile gegenüber herkömmlichen Technologien wie hydraulischer und pneumatischer Aktorik, bis hin zur manuellen Betätigung.

Seit Jahrzehnten sind Hydraulik- und Pneumatiksysteme die bevorzugte Wahl, wenn es um die Bewegung schwerer Lasten geht. Diese Systeme sind jedoch mit weitreichenden Problemen behaftet, beispielsweise Komplexität, Lärm, hoher Energieverbrauch, Risiken und Umweltbelastung. Mit elektrischen Aktuatoren ändern sich nun die Vorzeichen. Dieses Video untersucht die Hinwendung zu elektrischen Aktuatoren. Herausgehoben werden dabei deren höhere Belastbarkeit, die sie auf eine Stufe mit hydraulischen Systemen stellt, sowie die erweiterten Steuerungs- und Diagnosefunktionen, die eine nahtlose Kommunikation mit anderen Maschinen im Netzwerk ermöglichen. Weiterhin geht das Video auf die mannigfaltigen Vorteile elektrischer Systeme gegenüber herkömmlichen Systemen ein. Genannt werden beispielsweise die kompakte Bauweise, die vereinfachte Verdrahtung, die fluidlose und damit leckagefreie Funktionsweise sowie der geringe Energieverbrauch und Wartungsaufwand.

„Die Elektrifizierung ist nicht nur ein technologischer Sprung, sondern ein tiefgreifender Paradigmenwechsel in der Aktorik insgesamt. Wir sind jetzt in der Lage, Effizienz zu nutzen, Zuverlässigkeit zu gewährleisten und eine nachhaltige Zukunft zu sichern“, erklärt Travis Gilmer, Product Line Manager für Linearaktuatoren bei Thomson.

Ein Paradebeispiel für den enormen Fortschritt der Elektrifizierung ist der neue Thomson Electrak® XD Aktuator, der größere Lasten, längere Hübe und höhere Verfahrgeschwindigkeiten ermöglicht, und das alles bei erhöhter Haltbarkeit. Zudem kann der XD auch bei Stoßbelastungen mühelos mit der Hydraulik mithalten, was ihm ein erweitertes Anwendungsfeld eröffnet.

So treibt die Innovationskraft von Thomson den allgemeinen Trend zur Elektrifizierung der Aktorik weiter voran. Die elektrischen Aktuatoren des Unternehmens stehen für maximale Steuerbarkeit und Sicherheit bei unübertroffener Langlebigkeit. Um diese Innovationen näher kennenzulernen, klicken Sie auf den folgenden Video-Link: Sauber und einfach: Die Elektrifizierung von Anwendungen mit Linearaktuatoren | Thomson (thomsonlinear.com).

Über Thomson Industries, Inc.

Seit über 75 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linearaktuatoren, Ball Bushing®-Linearlagern, Profilschienen-Linearführungen, 60-Case® LinearRace®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindespindeln, Spindelhubgetrieben, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die lineare Aktorik immer wieder neue Maßstäbe. Das Unternehmen liefert in sämtliche internationale Märkte der Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, Medizin und Gesundheit, Fertigungsautomatisierung, Lebensmittelverarbeitung und mobilen Arbeitsmaschinen. Thomson, eine Marke der US-amerikanischen Regal Rexnord Corporation, betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk mit mehr als 2000 Vertriebspartnern. Weitere Informationen: Thomson Industries, Inc., 2400 Curtiss Street, Downers Grove, IL 60515; 1-540-633-3549; 1- 540-633-0294 (Fax); Thomson@regalrexnord.com; www.thomsonlinear.com.

back to top