Skip to content Skip to navigation

Instrucciones para la instalación

Los husillos de bolas se deben lubricar para que funcionen correctamente y alcancen su vida útil nominal. Los husillos de bolas nunca se deben hacer funcionar en seco.
Recomendamos usar TriGEL-450R o TriGEL-1800RC para lubricar husillos de bolas. Otros tipos de aceites o grasas podrían servir, pero solo se evaluaron los productos anteriores.

Inspección previa a la lubricación:

Todos los conjuntos de husillos de bolas deben desplazarse con suavidad a lo largo de toda la carrera. Si el par no es uniforme a lo largo de toda la carrera:
  • Inspeccione visualmente el husillo en busca de suciedad acumulada.
  • Quite la suciedad de las ranuras para las bolas con un líquido de limpieza o un solvente. No olvide enjuagar bien la tuerca de bolas.
  • Desplace la tuerca de bolas a lo largo del husillo varias veces. Limpie el husillo con un paño seco que no deje pelusas y lubríquelo de inmediato.
  • Si el conjunto sigue funcionando de forma errática luego de limpiarlo, póngase en contacto con Thomson para obtener instrucciones.

Lubricación:

La frecuencia y el tipo de lubricación que requiere un husillo de bolas depende principalmente del entorno en el que se utilice. El husillo se debe inspeccionar periódicamente y lubricar con la frecuencia que corresponda en función de las condiciones del entorno de uso. Los lubricantes pueden ser desde aceite para instrumentos (si el husillo se usa en un entorno sucio y con mucho polvo) hasta una grasa para rodamientos de buena calidad (si el husillo se usa en entornos protegidos o limpios).

La grasa o el aceite se pueden aplicar directamente a la rosca del husillo, cerca de la raíz de las pistas para bolas. Las tuercas de ciertos tamaños vienen con orificios de lubricación para montar racores de lubricación. Si este es el caso, el lubricante se puede bombear directamente hacia el interior de la tuerca. Consulte las especificaciones de los productos para verificar qué tuercas de bolas tienen orificios roscados de lubricación. Se recomienda usar estas tuercas junto con un kit de cepillos para mantener el lubricante dentro del cuerpo de la tuerca.

Si la aplicación requiere el funcionamiento a temperaturas inferiores a -18 °C (0 °F), se recomienda usar aceite para instrumentos. En los entornos con temperaturas de funcionamiento entre -18 °C (0 °F) y 82 °C (180 °F), se debe usar un aceite 10W30 de buena calidad. En los conjuntos que utilizan bolas con un diámetro mayor de 3/8 in, se recomienda usar grasa MIL G 3278. En los entornos con temperaturas nominales de funcionamiento mayores, se recomienda usar grasa para rodamientos. Si se trata de un husillo sin protección, lo mejor es aplicar el lubricante con un paño humedecido en el producto, con cuidado de no dejar una película demasiado espesa sobre el husillo. Los husillos de bolas nunca se deben hacer funcionar en seco.

PRECAUCIÓN: Si el husillo no tiene protección contra polvo, suciedad y otros contaminantes suspendidos en el aire, no debe dejar una película gruesa de lubricante sobre el husillo. Mantenga el husillo apenas humedecido con lubricante. Inspeccione el husillo periódicamente para asegurarse de que haya una película de lubricante.
Para un análisis más detallado sobre la lubricación, lo invitamos a consultar este artículo.
back to top