Skip to content Skip to navigation

Instrucciones para la instalación

Si el husillo y la tuerca se piden por separado, la tuerca se debe montar en el husillo. Por lo general, esto se hace luego de mecanizar los extremos para que encajen en los cojinetes.

Cómo transferir una tuerca a un husillo


Transferir la tuerca de bolas al husillo

Dado que las tuercas de bolas no retienen las bolas en su interior, se envían en un árbol. Para transferir la tuerca de bolas al husillo, haga lo siguiente:

1. Quite todo elemento que sujete la tuerca de bolas al árbol. Sostenga el árbol firmemente contra el husillo, de manera que sus extremos se toquen. Asegúrese de que el árbol esté centrado respecto del extremo del husillo.

Paso 1

2. Deslice la tuerca de bolas por el árbol hacia el husillo. Mientras empuja levemente la tuerca contra el husillo, gire la tuerca hasta que sienta las bolas caer en la rosca del husillo. Luego, siga girando la tuerca para insertarla en el husillo.

Paso 2

3. Quite el árbol.

Paso 3

Para transferir la tuerca de bolas al árbol, siga los pasos en orden inverso.

PRECAUCIÓN: Si el mecanizado de los extremos no permite mover el árbol hasta que quede adyacente a las ranuras para las bolas en el eje, envuelva la parte mecanizada con cinta hasta alcanzar el diámetro exterior del árbol. La cinta permitirá desplazar la tuerca de bolas sobre la zona mecanizada sin que las bolas caigan en las irregularidades mecanizadas en el eje.

PRECAUCIÓN: Tenga mucho cuidado para evitar que la tuerca de bolas caiga del extremo del eje durante la instalación y la manipulación. Una forma de crear topes temporales es envolver cinta alrededor de las ranuras para bolas en cada extremo del eje. No olvide quitar la cinta y los rastros de adhesivo una vez que haya instalado correctamente el conjunto.

back to top