Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
El eje de acero de Thomson está fabricado con los más altos estándares de calidad y está cementado a fin de que se pueda utilizar en la mayoría de las aplicaciones. Nuestro eje de acero es resistente a la corrosión e ideal para ambientes húmedos o donde hay aplicaciones de lavado. El eje de acero se suele utilizar en aplicaciones que requieren alta precisión y capacidades de carga; además, brinda una vida útil más larga y requiere menos mantenimiento.
ENCUENTRE RÁPIDAMENTE SU SOLUCIÓN DE EJES
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Elija con conocimiento el eje ideal para usted y maximice el rendimiento y la vida útil de sus sistemas de movimiento lineal. Todo lo que debe hacer es familiarizarse con algunas consideraciones clave.
No espere tanto tiempo para obtener el presupuesto de un eje personalizado. Cargue su modelo 3D y reciba al instante el precio y el plazo de entrega de un eje 60 Case LinearRace personalizado.
Se requiere un montaje para ejes redondos apropiado para usarlo como guía lineal. Mire este video para conocer los métodos de montaje de ejes más comunes.
¿Cuál es la diferencia entre un riel redondo y uno cuadrado? ¿Cómo sabe cuál es el más apropiado para una determinada aplicación? ¿Cómo los mide? Conozca la tecnología de guías lineales y aprenda a medirlas para su próxima aplicación. Además, reciba un recorrido guiado por la nueva herramienta en línea de componentes y guías lineales.
En este seminario web, aprenderá lo siguiente: tipos de rodamientos lineales, aplicaciones típicas, consideraciones de diseño, requerimientos de las aplicaciones, características opcionales y cálculo de diseño.
Los avances en cuanto a la capacidad de carga, vida útil y facilidad de fabricación permiten una variedad en constante crecimiento de aplicaciones que se pueden beneficiar de las guías lineales casi sin fricción. Desde la introducción de la guía lineal cuadrada, o perfil de riel, en la década del 70, la ingeniería de diseño se ha enfrentado a una cuestión fundamental: ¿redonda o cuadrada?
Más informaciónLa principal consideración al seleccionar componentes lineales: ¿cómo elegir entre los diversos tipos de tecnologías lineales y cómo diseñar sistemas de automatización que ofrezcan un rendimiento óptimo por los requerimientos de diseño más que del costo?
Más informaciónEspecificar el rodamiento correcto para una determinada aplicación es necesario a fin de ahorrar tiempo y costos excesivos. Entender lo que brinda cada tipo de rodamiento es muy importante para medir con exactitud y seleccionar el rodamiento correcto para su aplicación.Este artículo brinda un resumen de los principales tipos de rodamientos y guías lineales, explica cómo detallarlos para aplicaciones específicas y describe cómo resolver los problemas más comunes de las aplicaciones.
Más informaciónMiniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].