Skip to content Skip to navigation

Diseño y teoría

Una de las mejoras de los rodamientos Super y Super Smart respecto del diseño original de los rodamientos "A" es la capacidad de autoalinearse. ¿Cómo funciona la autoalineación en un rodamiento lineal? Siga leyendo para descubrirlo.

Placas de apoyo flotantes

Los rodamientos lineales Super y Super Smart usan placas de apoyo flotantes. Aunque las placas de apoyo flotantes en ambos tienen efectos similares, existen varias diferencias de diseño importantes entre ellos.

La parte superior de las placas de un rodamiento Super tiene un radio o corona. La corona permite que la placa bascule hacia delante y hacia atrás, lo que permite una alineación interna automática. La corona de la placa queda presionada por la carcasa que tiene el rodamiento instalado. Si la carcasa es blanda, es posible que, con el tiempo, la carcasa se desgaste o socave el material de la carcasa. Esto podría causar un problema de alineación o una restricción de la placa de apoyo.

En el rodamiento Super Smart, el diseño de alineación se optimiza instalando una banda alrededor de las placas de apoyo y ubicando la corona en el interior de esa banda. En este caso, el movimiento basculante es entre la placa de apoyo templada y la banda templada alrededor del rodamiento. Esto reduce considerablemente la probabilidad de que el rodamiento socave la carcasa si es blanda.


Super Smart

El rodamiento Super Smart permite que la placa de apoyo rote en torno al centro, lo que permite la alineación de la guiñada.
back to top