Skip to content Skip to navigation

Diseño y teoría



Recorte en el eje estriado

Diseño del eje estriado

Un eje estriado de bolas consiste en surcos internos y surcos externos apareados que crean pistas axiales por las que discurren bolas. Los ejes estriados permiten un movimiento lineal prácticamente sin fricción a la vez que transmiten las cargas de torsión. Los rodamientos con recirculación reducen la fricción y ofrecen un funcionamiento suave con una vida útil predecible. Al igual que en un husillo de bolas, las bolas son el único contacto físico entre los surcos interior y exterior. Sin embargo, en el caso de un eje estriado, las bolas se desplazan a lo largo de surcos rectos, no helicoidales. Esto crea un dispositivo de acoplamiento de alta eficiencia que es ideal para distintas aplicaciones que involucran la transferencia de cargas axiales o de pares de torsión.

Al igual que ocurre en un husillo de bolas, las bolas no se retienen en el surco externo del eje estriado. Si el surco externo se separa del interno sin transferirse directamente a un árbol, las bolas se caerán.
back to top