Skip to content Skip to navigation

Design e teoria

Dentre as várias formas pelas quais o atuador pode fornecer feedback eletronicamente sobre em que ponto do curso o atuador está, estão:
  • potenciômetro
  • Encoder
  • Saída do barramento CAN

Potenciômetro

O potenciômetro é um dispositivo de feedback analógico que fornece diferença de resistência. À medida que o atuador se estende, a resistência muda. A resistência ou queda de tensão sobre a resistência pode ser medida para determinar a posição.

Exemplo de potenciômetro

Encoder

Um encoder fornece uma saída de pulso à medida que o atuador se move. A saída de pulso geralmente é usada por um sistema de controle, como um PLC. O sistema de controle pode usar a saída para determinar a posição relativa. Uma vez que este é um dispositivo de posição relativa, é necessário "alojar" o sistema na configuração inicial e sempre que o sistema de controle perde o rastreamento dos pulsos (queda de energia etc.).

A imagem abaixo mostra um exemplo de encoder. À esquerda, está um exemplo do sensor usado dentro de um atuador Thomson. À direita, está um exemplo do disco de acionamento que dispara o sensor.

Exemplo de encoder

Barramento CAN

O barramento CAN fornece digitalmente dados sobre o atuador. O feedback de posição e os parâmetros operacionais são transmitidos no barramento CAN. Isso pode simplificar a fiação.

Sistema controlado por barramento CAN

Em um sistema controlado por barramento CAN:
  1. A potência é distribuída para cada dispositivo (linhas vermelhas).
  2. O sistema de controle se comunica diretamente com os atuadores. O feedback de posição e os parâmetros operacionais são transmitidos no barramento CAN (linhas azuis).

Sistema tradicional

Em um sistema tradicional:
  1. A potência é distribuída para cada dispositivo (linhas vermelhas)
  2. O sistema de controle se comunica separadamente com cada caixa de controle (caixa de controle em laranja, linhas de comunicação em amarelo)
  3. O feedback do atuador requer fiação adicional para cada dispositivo de feedback, por exemplo, potenciômetro ou interruptores de limite (linhas verdes)

back to top