Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

Los motores que se emplean tienen las mismas especificaciones, independientemente de la orientación.

Ofrecemos husillos de transmisión motorizados con motores de los siguientes tamaños:
  • NEMA 8
  • NEMA 11
  • NEMA 14
  • NEMA 17
  • NEMA 23
En la siguiente tabla se muestran las opciones de apilamiento y amperaje estándar disponibles.

Condiciones normalizadas de los motores paso a paso

Pila
Los términos “pila” o “apilado” se usan para referirse a la longitud del rotor del motor. Por ejemplo, un motor doble o de pila doble es más largo que un motor simple o no apilado del mismo tamaño y diseño. El motor doble desarrolla más par que un motor simple similar.

Valores disponibles de corriente nominal o amperaje
A tensión constante, un motor de mayor amperaje desarrolla más par. Al accionar un motor paso a paso, una consideración importante es la corriente nominal del motor. Si no se suministra suficiente corriente, el par de salida del motor no estará optimizado y el sistema tendrá un rendimiento inferior al esperado. Si se suministra demasiada corriente, el motor podría sobrecalentarse y podrían dañarse los arrollamientos del motor.
back to top