![](/ds_images/images_relaunch/What-types-of-potentiometers-do-we-use-on-our-actuators-and-how-do-they-work_585x400.jpg)
Los potenciómetros en los Estados Unidos se clasifican en términos de ohmios de resistencia en la gama completa y cantidad de vueltas (revoluciones) del eje desde el punto cero hasta el rango total. Nuestras unidades más comunes son de 10,000 ohmios (10 vueltas).Si se requiere un posicionamiento preciso, puede usar el potenciómetro con más vueltas para alcanzar el rango de resistencia total. Si prefiere un ajuste más grueso, podemos suministrar un potenciómetro que alcance el rango de resistencia total en una vuelta. La siguiente variable es la longitud de la carrera y el cambio en la resistencia por pulgada de recorrido del tornillo. La precisión o resolución del potenciómetro se ve afectada por la cantidad de vueltas y la reducción del engranaje. Tenemos la opción de deslizar el potenciómetro fuera del eje del tornillo para intentar optimizar su resolución en una longitud de carrera determinada. Utilizamos algunas versiones de potenciómetro. La versión tradicional y menos costosa se llama potenciómetro de "resistor de alambre enrollado". Consiste en un contacto deslizante interno que contacta la bobina de los cables directamente. Cada vez que gira el eje del potenciómetro y se mueve la posición del contacto deslizante de una bobina a la siguiente, se da un "paso" discreto y se produce un cambio en la resistencia. Los potenciómetros de resistor de alambre enrollado son de bajo costo y tienen poco desgaste. También son susceptibles a la vibración. Particularmente, si el actuador no cambia de posición, el contacto deslizante puede vibrar y dejar un espacio muerto en la bobina que causa una señal de baja en el potenciómetro, por consiguiente, ocurre una falla. La mayoría de los clientes de trabajos pesados ha cambiado al nuevo diseño de mercado de Bourns: Hybitron. Los potenciómetros Hybitron tienen la bobina de resistor de alambre enrollado moldeada en plástico conductor. A medida que el contacto deslizante avanza por la superficie de plástico, la lectura de la resistencia se obtiene de las bobinas internas, pero en lugar de un cambio de paso discreto en la resistencia, el plástico conductor toma la señal de las dos bobinas adyacentes y promedia la lectura. Esto hace que la resolución sea muy alta. El potenciómetro Hybitron está mejor protegido contra choques, vibración y desgaste de la vibración continua del contacto deslizante en una superficie. Muchos clientes nos han pedido que cambiemos al potenciómetro de tipo de plástico conductor para mayor confiabilidad. Otros usuarios han cambiado para obtener una mayor resolución. El Hybitron cuesta 2 veces más que el resistor de alambre enrollado. También tenemos la opción de usar un potenciómetro sin contacto. Tanto Vishay como Bourns fabrican un producto que elimina el posible desgaste de un potenciómetro de contacto mediante el uso de imanes para leer la posición. Vishay utiliza un imán de efecto Hall que gira y cuenta las vueltas, mientras que Bourns usa un tornillo lineal Acme con imán en la rosca diseñado para contar el movimiento de manera similar. Ambos tienen salida digital.