![](/ds_images/images_relaunch/What-may-cause-premature-failure-of-ball-screws-or-ball-nuts-585x400.jpg)
Hay muchos factores que pueden conducir a fallas prematuras de un husillo de bolas o una tuerca de bolas. Varios de los más comunes se enumeran a continuación:
- Falta de lubricación. Una lubricación adecuada ayudará a disipar el calor y reducir el desgaste de metal a metal de los componentes. La lubricación insuficiente es una de las razones principales de las fallas prematuras de los husillos de bolas o de las tuercas de bolas.
- Presencia de suciedad o desechos en las trayectorias de las bolas o la tuerca de bolas que impidan la libre circulación de los cojinetes. Los cojinetes de bolas pueden tener superficies aplanadas debido al derrape y los desprendimientos, que a su vez pueden dañar las trayectorias de las bolas en el husillo o la tuerca de bolas.
- Desalineación entre la tuerca de bolas y el husillo, lo que resulta en cargas laterales o excéntricas. Es muy importante que la tuerca de bolas solo experimente cargas axiales. Las cargas laterales o excéntricas pueden causar que los cojinetes se aplanen en algunos lugares. Los cojinetes pueden incluso salirse de los tubos de retorno.
- Exceso de velocidad. Superar la velocidad crítica de la tuerca de bolas puede hacer que se rompan los dedos de captación, lo que permitirá que los cojinetes se salgan de la tuerca. Exceder la velocidad crítica del husillo hará que se mueva violentamente o vibre y causará problemas de desalineación. Las velocidades del eje que produzcan velocidades en la superficie del husillo superiores a 8000 pulg./min reducirán la vida útil nominal.