![](/ds_images/images_relaunch/How-can-ball-screw-noise-be-reduced-585x400.jpg)
Los husillos de bolas usan elementos de cojinetes de bolas de recirculación y el movimiento de estos elementos alrededor del husillo y a través de la tuerca es ruidoso por naturaleza, pero hay medidas que puede tomar para minimizar el ruido:
- Velocidad: si se elige un avance más grande, se reduce la velocidad de rotación del husillo y se requiere una menor circulación a través de la tuerca, lo que reducirá el ruido. Además, simplemente hacerlo funcionar más despacio bajará el volumen.
- Elija una versión de “alta velocidad” de la tuerca que utilice deflectores en lugar de tubos de retorno. Esto crea una trayectoria de bola más uniforme a través de la tuerca.
- Use la lubricación adecuada para la velocidad y la carga: una grasa más espesa puede amortiguar las bolas a medida que se mueven a través de la tuerca.
- Una tuerca de bolas personalizada con bolas alternadas de nylon y acero suavizará el ruido de las bolas cuando chocan entre sí a medida que circulan. Sin embargo, esto reducirá la capacidad de carga de la tuerca.