El rendimiento del husillo de avance depende, sobre todo, de la carga axial y la velocidad de rotación (r.p.m.). La relación entre las dos se rige por la curva de “presión-velocidad” o “curva PV”. Debido a que los husillos de avance operan con superficies deslizantes para soportar las cargas, el calor se genera por la fricción entre la tuerca y el husillo. Además, se produce desgaste entre estas superficies. La curva PV define los límites de carga y velocidad para un funcionamiento seguro. A medida que aumenta la carga, se debe reducir la velocidad de rotación para evitar que se produzcan calentamiento y desgaste excesivos. Lo contrario también es cierto. Es posible hacer girar el husillo a alta velocidad mientras se aplica una carga ligera o moverlo lentamente bajo una carga más pesada. Cabe señalar que el recorrido por revolución, definido con frecuencia como el “avance”, se puede incrementar para aumentar la velocidad lineal sin aumentar las r.p.m. requeridas. Esta es una buena forma de aumentar la vida útil de un husillo de avance. Para dimensionar un sistema de husillo de avance, es importante saber qué par de torsión será necesario para accionar la carga. Esto se puede calcular con facilidad una vez que se conoce la eficiencia del husillo de avance. Cuanto mayor sea el recorrido por revolución, mayor será el par de torsión requerido. Sin embargo, la eficiencia también aumentará, hasta cierto punto. Puede ponerse en contacto con nuestro equipo de ingeniería de aplicaciones para obtener ayuda adicional al momento de seleccionar el producto de husillo de avance o de bolas apropiado para su aplicación.