Skip to content Skip to navigation

16/07/2024 | Mehr Steuerungsoptionen bei Thomson Electrak LL Elektro-Aktuatoren

Kristianstad, Schweden – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Lineartechnik-Lösungen, hat seine hochrobusten Elektro-Linearaktuatoren Electrak® LL mit neuen integrierten Steuerungsoptionen ausgestattet. Neben der wartungsfreien Laufleistung von 600 km und 100 % Einschaltdauer – Leistungsfaktoren aller Electrak LL-Modelle – können Maschinenkonstrukteure jetzt von absoluter Positionsrückführung, CAN-Bus-Integration, reduzierter Stromaufnahme und höheren Geschwindigkeiten profitieren.

„OEM-Nutzer unserer langlebigen Aktuatoren für Anwendungen, die ansonsten hydraulische oder pneumatische Systeme erfordern würden, erhalten jetzt noch mehr Kontrolle über die Position, Last und Geschwindigkeit. Mit unseren neuen Konfigurationsvarianten positionieren sie die Lasten besonders sanft, kennen zu jedem Zeitpunkt deren Position und können diese Daten in Bewegungsprofilen verwenden“, erläutert Anders Karlsson, Produktmanager für Linearaktuatoren bei Thomson.

 

Neben der Beständigkeit gegen Umgebungseinflüsse wie UV-Strahlung verfügen die für den Dauereinsatz geeigneten Thomson Electrak LL Elektro-Linearaktuatoren jetzt über noch mehr elektronische Steuerungsoptionen.

Voraussetzungen für eine lange Lebensdauer

Schlüsselkomponenten für die Langlebigkeit des Electrak LL sind ein bürstenloser Motor, ein hochbelastbarer Kugelgewindetrieb, eine verschleißfreie Bremse und eine Kapselung gemäß IP69K (statisch) bzw. IP66 (dynamisch). Diese Kombination ermöglicht 100 % Einschaltdauer, eine Laufleistung von bis zu 600 km sowie bis zu einer Million Arbeitsspiele – mehr als das Zehnfache im Vergleich zu elektromechanischen Aktuatoren ohne diese Ausstattung. Ergänzt wird diese unübertroffene Langlebigkeit des Electrak LL durch hochmoderne Steuerungs- und Integrationsoptionen sowie höhere Spannungs- und Geschwindigkeitsbereiche.

Absolute Positionsrückführung

Anstelle einer Positionsberechnung mittels Sensoren und Drehgebern erhalten Anwender von Electrak LL Aktuatoren direkte Angaben zur Absolutposition der verfahrenen Last. Hierfür zählt der integrierte Mikroprozessor programmbasiert die mechanischen Umdrehungen im Getriebe, was eine sofortige und exakte Positionsausgabe ermöglicht, etwa zur Einbindung in eine übergeordnete Steuerungslogik. Ein Konstrukteur könnte diese Funktionalität beispielsweise nutzen, um die Bewegung mehrerer Zylinder mit vorgegebenen Geschwindigkeiten zu synchronisieren.

Ein weiterer Vorteil der absoluten Positionsrückführung ist der Umstand, dass sie nur einmal bei der Montage kalibriert wird und keine spätere Neukalibrierung erfordert. Das kommt der Effizienz in Anwendungen wie Schienenfahrzeugen und Landmaschinen zugute, wo die Aktuatoren längere Zeit abgeschaltet werden, wenn die Maschinen nicht in Gebrauch sind. Bei relativen Positionswerten muss der Aktuator hingegen bei jedem Neustart erneut kalibriert werden. Darüber hinaus erfolgt die absolute Positionsmessung des Electrak LL völlig kontaktlos, sodass sie keinen Verschleiß verursacht.

CAN-Bus-Kommunikation

Komplexere Steuersequenzen erfordern die Möglichkeit, Anweisungen und Daten auszutauschen – auch das bieten die langlebigen Thomson-Aktuatoren. Anwender des Electrak LL können die Kommunikation ihrer Lösungen wahlweise über CANopen® oder SAE J1939 realisieren. Somit erhalten sie maximale Flexibilität, um die Aktuatoren mit anderen Komponenten zu koppeln oder in Produktivitäts- und Geschäftsanwendungen zu integrieren.

Höhere Spannung

Anwendungen mit hoher Einschaltdauer, wie mobile Roboter, sind in der Regel batteriebetrieben, da eine geringe Stromaufnahme von Vorteil sein kann. Nutzer des Electrak LL können jetzt die Spannungsanforderungen ihrer Anwendungen erfüllen, indem sie ihre Systeme mit einer 48-Volt-Stromversorgung konfigurieren. Im Vergleich zur 24-Volt-Version reduziert sich bei 48 Volt die ohmsche Verlustleistung, was eine kostengünstigere Verdrahtung mit geringeren Kabelquerschnitten ermöglicht.

Höhere Geschwindigkeiten

Thomson bietet für den Electrak LL zudem eine Option für 2 kN Last. Damit wurde der Aktuator für höhere Geschwindigkeiten bei längerer Lebensdauer optimiert.

Anwendungsbereiche

Die neuen Konfigurationsoptionen des Electrak LL sind für Anwendungen konzipiert, die sowohl eine höhere Einschaltdauer als auch eine maximale Steuerbarkeit erfordern, wie beispielsweise:

  • Intelligente Stromabnehmer und Kupplungen für Schienenfahrzeuge
  • Fahrerlose Transportsysteme (FTS)
  • Logistikzüge für den Materialumschlag
  • Automatisierte landwirtschaftliche Roboter
  • Bewegliche Treppen und Zugangslifte für Züge und Busse
  • Kieskübel und Luken

Die robusten Electrak LL Aktuatoren von Thomson mit neuen Steuerfunktionen, CAN-Bus, 48-Volt-Spannung und 2 kN Last sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen und einen Online-Konfigurator finden Sie unter https://www.thomsonlinear.com/electrak-ll

Über Thomson Industries, Inc.

Seit über 75 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linearaktuatoren, Ball Bushing®-Linearlagern, Profilschienen-Linearführungen, 60-Case® LinearRace®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindespindeln, Spindelhubgetrieben, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die lineare Aktorik immer wieder neue Maßstäbe. Das Unternehmen liefert in sämtliche internationale Märkte der Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, Medizin und Gesundheit, Fertigungsautomatisierung, Lebensmittelverarbeitung und mobilen Arbeitsmaschinen. Thomson, eine Marke der US-amerikanischen Regal Rexnord Corporation, betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk mit mehr als 2000 Vertriebspartnern. Weitere Informationen: Thomson Industries, Inc., 2400 Curtiss Street, Downers Grove, IL 60515; 1-540-633-3549; 1- 540-633-0294 (Fax); Thomson@regalrexnord.com; www.thomsonlinear.com

back to top