![](/ds_images/images_relaunch/When-we-speak-of-dynamically-braking-an-actuator-what-do-we-mean-585x400.jpg)
En général, il s'agit du processus de croisement des fils du moteur pour freiner le moteur. Cette opération peut également être effectuée de manière électronique avec des actionneurs intelligents utilisant des assemblages sur circuits imprimés. La carte comporte un pont en H qui croise les signaux du moteur lorsque l'actionneur n'est pas utilisé, offrant ainsi une précision de positionnement supérieure du fait que l'actionneur s'arrête plus rapidement et élimine la plupart du temps la marche à vide.
VIDEO: Defining Dynamic Breaking
![A - Preventative_Linear_Bearing_Maintenance_vden.mp4](http://play.vidyard.com/Z7fFDNqZaUGVRgxsCX5PoT.jpg?)