![](/ds_images/images_relaunch/How-does-the-speed-control-work_585x400.jpg)
Les actionneurs sous J1939 doivent fonctionner à la même vitesse si vous leur indiquez de fonctionner à la même vitesse. La résolution du signal représente 5 % du cycle de service mesuré sur le moteur par bit. Cependant, ce pourcentage dépend de la charge. Par conséquent, si un actionneur supporte une charge légèrement supérieure à l'autre, la vitesse changera. Il en va de même pour le modèle lent. S'il supporte une charge plus importante, il fonctionnera plus lentement, mais fournira le même pourcentage de vitesse (cycle de service). Le signal ayant une longueur de 5 bits, vous contrôlez entre 0 et 25 % du cycle de service, dans un rapport de 0 à 100 % de la vitesse.