Skip to content Skip to navigation

Mantenimiento

Los rodamientos Ball Bushing® y RoundWay® se envían con aceite antioxidante (a menos que se especifique lo contrario). El aceite antioxidante no es adecuado como lubricante para el producto. Antes de la instalación, se debe aplicar una pequeña cantidad de grasa o aceite a los rodamientos para que funcionen correctamente. La elección del lubricante depende de varios factores.

Estas son algunas pautas generales para facilitar la elección entre las opciones de lubricantes disponibles:
  • Las cargas livianas y las altas velocidades funcionan bien con aceite de máquina o grasa de baja viscosidad.
  • Las cargas y velocidades medias funcionan bien con grasa NLGI 1 o 2.
  • Las cargas elevadas pueden requerir grasa con un aditivo EP2. La sigla EP corresponde a “presión extrema” (Extreme Pressure en inglés) y utiliza aditivos especiales para evitar que la grasa se descomponga a altas presiones. Este tipo de grasa dará un aspecto opaco a los ejes de acero.
  • LinearLube® de Thomson es apto para la mayoría de las aplicaciones industriales y está aprobado por la FDA.

No utilice ningún tipo de lubricante seco (polvo de PTFE, polvo de grafito, etc.) con rodamientos de recirculación de bolas ni de rodillos. Aunque estos lubricantes son buenos para el movimiento deslizante, no reducen notablemente la fricción por rodadura.

La frecuencia de lubricación dependerá de los siguientes factores:
  • El ciclo de trabajo
  • El entorno
  • El nivel de contaminación
  • Al menos una vez por año o cada 100 km de desplazamiento

Video que describe cómo lubricar un rodamiento

back to top