Skip to content Skip to navigation

30/08/2019 | Motor-Integration in Linearsysteme Wird Noch Einfacher: Thomson Optimiert Sein Redimount-Montagekit

Thomson Industries, Inc., einer der führenden Hersteller mechanischer Antriebslösungen, bringt eine überarbeitete RediMount-Option auf den Markt: ein vorkonfektionierter, modularer Anbausatz für die effiziente Motor- bzw. Getriebemontage in weniger als fünf Minuten. Diese verbesserte Ausführung bildet jetzt den Standard für die Linearantriebssysteme und Präzisions-Linearaktuatoren von Thomson – und wird somit in die Empfehlungen des unternehmenseigenen Auslegungs- und Auswahltools Linear MOTIONEERING einbezogen, das unter https://www.linearmotioneering.com verfügbar ist.

Alexander Schollin, Product Line Specialist EMEA & Asien bei Thomson, erklärt: „Die Lieferzeiten konnten deutlich gesenkt werden, da die Motor- bzw. Getriebesysteme jetzt mit vormontiertem RediMount ausgeliefert werden können. In der Vergangenheit wurde wertvolle Zeit darauf verwendet, den optimalen Flanschadapter zu finden und nach der Lieferung die einzelnen Komponenten umständlich zu montieren. Heute wird einfach unsere optimierte Option bestellt, sodass nicht nur bei den Lieferzeiten sondern auch bei der anschließenden Motormontage Zeit eingespart wird.“

Das verbesserte RediMount-Adapterkit erlaubt eine schnelle und mühelose Motor/Getriebe-Installation.

RediMount deckt eine große Bandbreite unterschiedlicher Motortypen und -größen sowie Getriebe ab, die sich mit diesem System erheblich schneller und mit geringem Aufwand als zuvor an die Linearsysteme und Aktuatoren montieren lassen. „Zu RediMount gehören außerdem aktualisierte intelligente Teilenummern mit eindeutiger Motorkennung, die den Motor- bzw. Getriebehersteller und -typ ausweisen“, fügt Schollin hinzu. „Für Ingenieure, die mit alten Produktnummern arbeiten, haben wir einen Umsetzer entwickelt, der die bisherige Produktnummer zur neuen einschließlich Motor-ID konvertiert.“

RediMount minimiert die Liefer- und Montagezeiten, während es ein hohes Drehmoment ermöglicht.

 

Mit Hilfe des Tools kann zudem schnell geprüft werden, ob der Motor ausreichend Leistung liefert und die Spezifikationen der Anwendung erfüllt. Besonders für die projektbasierte Entwicklung von Maschinenbauern und Automatisierungsherstellern ist dies eine entscheidende Verbesserung. Zu den jetzt mit dem verbesserten RediMount-Montagesatz erhältlichen Produkten gehören:

  • M (Movopart®) Lineareinheiten: Ideal für kosteneffiziente Transportanwendungen wie Verpackung, Materialhandhabung und Fertigungsautomatisierung.
  • WH (SpeedLine) Lineareinheiten: Konzipiert für Hochgeschwindigkeits-Materialhandhabung und Verpackung.
  • WM (PowerLine), WV units (DynaLine) und MLS units (ForceLine) Lineareinheiten: Diese Einheiten wurden für Anwendungen wie automatisierte Werkzeugmaschinen oder Prüf- und Messeinrichtungen entwickelt.
  • Aktuatoren der T-Serie (T60/T90/T130): Diese hochpräzisen Kolbenstangen-Linearaktuatoren eignen sich besonders für Anwendungen der Materialhandhabung, mechanischen Bearbeitung und Fertigungsautomation. Sie sind der ideale Ersatz für hydraulische und pneumatische Zylinder.

RediMount unterstützt zahlreiche Linearsysteme und Präzisions-Linearaktuatoren von Thomson.

Nicht zuletzt ist die RediMount-Lösung mit einer flexiblen Kupplung ausgestattet, die dem hohen Drehmoment der Lineareinheit entspricht oder dieses sogar noch übertrifft.

Über Thomson
Seit über 70 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen unübertroffenen Lösungen für die mechanische Aktorik immer wieder neue Maßstäbe. Seine Kunden kommen aus den internationalen Märkten der Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Militärtechnik. Thomson Industries Inc. betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk aus 2000 Vertriebspartnern.

Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540- 633-3549; 1- 540-633- 0294 (Fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.

Kontakt:
Shreyasi Bhaumik
BCM Public Relations Ltd
+44 (0) 203 409 5090
s.bhaumik@bcmpublicrelations.com

Svenja Kirsten, European Marketing Communications Manager
Thomson Industries, Inc.
+49 (0) 7022 504-198
svenja.kirsten@thomsonlinear.com

back to top