Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Também conhecido como aço cromo, o 52100 é um material extremamente duro e resistente ao desgaste, tendo alta capacidade de carga.
Série 400 (inoxidável duro) A Série 400 apresenta um dos tipos mais duros de aços inoxidáveis após um tratamento térmico. Ele possui propriedades magnéticas.
O aço inoxidável da Série 300 é uma boa escolha geral para uma ampla gama de aplicações. Ele é resistente à corrosão em altas temperaturas e é leve até não magnético.
Para altas temperaturas ou aplicações em que o peso e a rigidez são necessários. Baixo coeficiente de expansão térmica.
E52100 – Também conhecido como aço cromo, o 52100 é um material extremamente duro e resistente ao desgaste, tendo alta capacidade de carga.
HCC DFARS – O aço cromo com certificação de conformidade DFARS é projetado para aplicações aeroespaciais.
HCC fundido a vácuo – Aço cromo com processamento de metal avançado para garantir que o material mantenha a pureza durante a fundição.
440C – Os aços 440 são os mais duros entre todos os aços inoxidáveis, tornando-os resistentes tanto à abrasão quanto à corrosão.
440C DFARS – Semelhante ao 440C, é uma aço projetado para aplicações aeroespaciais com conformidade DFARS.
440C fundido a vácuo – Material 440C com processamento de metal avançado para garantir que o material mantenha a pureza durante a fundição.
440A – O aço inoxidável tipo 440A possui propriedades físicas semelhantes ao 440C com um nível de carbono mais baixo para trabalhabilidade.
420C – Como suas propriedades o tornam durável em uma variedade de ambientes diferentes, o aço inoxidável 420C é uma de nossas opções mais versáteis para uma ampla gama de aplicações.
BG-42 – Como um aço de rolamento esférico usando tecnologia VIM/VAR. O que torna o BG-42 único é a adição de vanádio, aumentando a resistência aos desgastes.
302 – É não magnético e não pode ser endurecido por tratamento térmico. O Alloy 302 é geralmente usado em sua condição não temperada.
316L – O aço inoxidável possui menos carbono e molibdênio do que o aço 316 comum, o que produz características de corrosão mais altas e valores de temperaturas mais altas.
304 – Possui excelente resistência à corrosão e boa maleabilidade. A classificação 304 é não magnética.
430 – O aço inoxidável do tipo 430 é um material inoxidável não econômico e tratado sem aquecimento que oferece resistência à corrosão por um baixo custo.
Nitreto de silício – Uma escolha popular para aplicações de alta precisão. Redução de 60% no peso comparado ao aço e até duas vezes a dureza, além de 70% do coeficiente de expansão térmica.
Óxido de alumínio – As esferas de óxido de alumínio são mais leves, mais duras e mais resistentes à corrosão, exigem menos lubrificação e possuem uma expansão térmica mais baixa do que seus equivalentes de aço.
Óxido de zircônio – Material de alta resistência com bom desempenho em temperaturas de até 1.000 °F.
A esfera de precisão da Thomson oferece uma ampla gama de materiais para suas aplicações. Temos materiais padrão e não padrão e o conhecimento técnico para orientar você durante o processo de seleção de materiais.
Atmosfera industrial | Óleos hidráulicos (petróleo) | Água doce | Água salgada | Produtos alimentícios | Sucos de frutas e vegetais | Leite | Álcool | Ácido clorídrico (40%) | Ácido sulfúrico (40%) | Fosfórico (40%) | Ácido nítrico (40%) | Ácido cítrico | Amônia líquida | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cromo 52100 | C | A | D | D | - | - | - | C | - | - | - | - | C | B |
440C inoxidável | B | A | C | C | B | - | A | A | D | D | A | A | A | A |
302 inoxidável | B | A | B | B | A | - | A | - | - | - | A | - | - | - |
316 inoxidável | B | A | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A |
Latão | C | B | C | C | D | - | C | C | - | D | D | - | D | - |
Monel | C | A | A | B | D | C | C | A | D | - | C | - | - | A |
Nylon | A | A | A | A | - | A | A | A | D | D | D | D | C | - |
Viton | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D |
Cerâmica | A | A | A | A | A | A | A | A | C | D | C | A | A | A |
Titânio | - | - | - | - | - | - | - | A | C | C | - | A | A | - |
As esferas de precisão da Thomson tem mais de 60 anos. Somos líderes no forneciemento de esferas de precisão padrão, rolamentos de esfera de precisão e esferas em aço inoxidável únicas para aplicações específicas. Porque as esferas de precisão da Thomson? Três respostas: pela variedade de tipos de esfera de precisão, nossas tecnologias de rolamentos de esfera de precisão e nossa qualidade de materiais de esfera de aço inoxidável.
Tipos de projeto de esfera de precisão da Thomson incluem:
Tipos de tecnologia de rolamentos de esfera de precisão Thomson e esfera de aço inoxidável que melhoram nossa qualidade incluem:
Os tipos de material de esfera de precisão da Thomson incluem (os mais comuns):
Step inside Thomson Precision Ball Company and see how its ISO 9001:2015-certified facility, A2LA-accredited laboratory and experienced employees have helped it become a trusted precision ball manufacturer for 75 years and counting.
Pioneer Steel Ball was founded in 1946 in Unionville, Connecticut by five men who had extensive experience in the steel ball industry. The idea to form the company took root several years earlier, but since the founders did not want to jeopardize the war effort in any way, they waited until the war had ended. In the forties and fifties, Pioneer, produced carbon steel balls for bearings and the automotive industry. In addition, the company manufactured a variety of steel sizes and shapes for the burnishing industry. Pioneer’s growth outpaced their capital and in the early ‘50s they sold the company to Pittsburg Steel with the option to repurchase it at a later date. Unfortunately, they bought back the company a few months before the devastating hurricane and flood of 1955. Located on the banks of the Farmington River, the company took a direct hit and was destroyed. However, it was rebuilt by two of the former five partners who later expanded the product lines to include High Carbon Chrome SAE 52100 as well as a full line of stainless steel types: 440C, 302, 316. The partners also added lapping machines to produce tighter tolerances and improved surface finish. One of their greatest accomplishments was to develop the 36” flashing machine, the largest at that time. This accomplishment was the result of their combined expertise which had been acquired over sixty years in the steel ball business. Pioneer’s innovative leadership continued with the development of extremely strong hollow stainless steel 440 balls for the air cargo industry. They also developed a special stainless steel type 431 gold- plated with extremely high tolerance for the automobile air bag deployment mechanism.
A second company in the industry, ABEK, had been founded in 1976 by two people with 20 years of miniature ball- making experience. Unlike Pioneer, which specialized in small to large balls, ABEK specialized in miniature balls that were 1/16 of an inch in diameter or smaller. With its expertise in this area, ABEK was able to manufacture high precision balls as small as .012 inches and became a leader in this field.
It was this expertise, combined with Thomson Industries determination to have a USA supplier of high quality, that had led it to purchase ABEK in 1982. Once the purchase was finalized, approximately 14% of ABEK’s sales were to Thomson divisions. At that time, ABEK manufactured the miniature and small balls sizes, and purchased the larger sizes from Pioneer, which it then sold to Thomson. ABEK, was combined with Pioneer in 1988 to form Thomson Precision Ball. This enabled Thomson Industries to satisfy all of its’ ball requirements. Approximately 14% of Thomson Precision Ball capacity is still dedicated to Thomson Industries.
DFARS 440C Aerospace Precision Balls | KB | |
Silicon Nitride Precision Balls | 136 KB | |
Overview of Standard and Non-Standard Precision Balls | 118 KB |
Precision Balls | 2719 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].