Skip to content Skip to navigation

Dettagli dei prodotti

Per montare un supporto per cuscinetto su una vite a ricircolo di sfere, è prima necessaria la lavorazione meccanica di un cuscinetto all'interno della vite. Il diametro massimo del cuscinetto è limitato dalla geometria della vite. È necessario che sia lavorata una parte sufficiente della vite per creare uno spallamento su cui disporre il cuscinetto. Il diametro massimo raccomandato del cuscinetto è solitamente simile al diametro di fondo della vite a ricircolo di sfere.


Esempio: estremità lavorata (in alto) ed estremità lavorata con blocco di cuscinetti installato (in basso)

Per collegare una vite a ricircolo di sfere ad un sistema di azionamento, una prolunga viene lavorata all'interno della vite. Al momento dell'ordine di un gruppo vite a ricircolo di sfere con supporti per i cuscinetti o di una vite con lavorazione standard all'estremità. È importante specificare se si desidera la prolunga per l'azionamento su una sola estremità o su entrambe. L’area ombreggiata nello schema raffigurato sopra rappresenta l’estensione dell’azionamento. Consultare le informazioni specifiche sulla lavorazione delle estremità nel catalogo prodotti o nelle specifiche in rete.


Misure caratteristiche della lavorazione dell'estremità

Thomson vi offre varie possibilità in termini di lavorazione standard dell'estremità, ma è anche in grado di eseguire lavorazioni su richiesta sulla base di disegni forniti dai clienti. Questa immagine rappresenta un disegno delle misure che risultano normalmente necessarie per eseguire la lavorazione dell'estremità. Sono possibili anche altre configurazioni, a condizione che vengano disegnate con chiarezza.

Thomson offre la lavorazione dell'estremità in fabbrica

Cambio rapido della lavorazione standard dell'estremità
Possibilità di fabbricare componenti sulla base dei disegni forniti dai clienti

Vantaggi

La soluzione unica per una lavorazione di alta qualità
Tempi di consegna ridotti

Utilità

Un fornitore unico
Lavoro di qualità eseguito da esperti della lavorazione e del raddrizzamento di viti a ricircolo di sfere.
back to top