Skip to content Skip to navigation

Design e teoria

Gli attuatori lineari sono facili da montare e da usare, non richiedono manutenzione, non perdono fluidi idraulici, sono semplici da integrare in un processo automatizzato e, una volta installati, garantiscono un funzionamento affidabile nelle condizioni più avverse per anni.


Componenti di un attuatore classico

Quali sono i componenti di un attuatore lineare?

I principali componenti di azionamento di un attuatore lineare sono:
  • Motore
  • Ingranaggi
  • Gruppo vite
  • Stelo
Quando il motore è alimentato, questo fa girare gli ingranaggi. Gli ingranaggi moltiplicano la coppia e riducono la velocità del motore. Gli ingranaggi fanno girare una vite. La chiocciola sulla vite è collegata allo stelo e viene fatta muovere verso l'interno o verso l'esterno a seconda della direzione di rotazione della vite.

Il motore fa girare gli ingranaggi che ruotano la vite

In molti attuatori è presente un freno a molla avvolgente che trattiene il carico quando il motore non è in funzione. Il freno a molla avvolgente è meccanico e trattiene il carico in una direzione, in tirata o in spinta, senza alimentazione elettrica.

Madrevite e vite a sfere

Alcuni attuatori vengono realizzati utilizzando una madrevite, mentre altri una vite a sfere. Per avere maggiori informazioni sulle differenze, guardare il video qui sotto.

Attuatori che usano viti con ricircolo di sfere e Madreviti


back to top