Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Einbauanweisungen


Ähnlich wie Linearlager und Kugelgewindetriebe werden Kugelkeilwellen vor dem Versand mit Rostschutzöl behandelt (sofern nicht anders bestellt). Das Rostschutzöl bietet keine geeignete Betriebsschmierung. Vor der Verwendung sollten Kugelkeilwellen geschmiert werden.

Das Schmiermittel dient vor allem dazu, einen Metall-auf-Metall-Kontakt zwischen den sich bewegenden Oberflächen verhindern. Außerdem soll es gegen Korrosion schützen und den Verschleiß minimieren. Im Allgemeinen erfolgt die Wahl des Schmiermittels für eine Kugelkeilwelle oder einen Kugelgewindetrieb ähnlich wie bei jedem Wälzlager. Es genügt eine geringe Menge Öl oder Fett. Beim Schmieren einer Welle müssen Sie besonders darauf achten, dass bei der Bewegung ein geschlossener Schmierfilm vorhanden ist.

Die Wahl des Schmiermittels hängt häufig von der Art Schmiermittel ab, das für die angrenzenden Komponenten verwendet wird. Allgemein ist jedochein EP2-Schmiermittel (NLGI-Klasse 2 für Hochdruckanwendungen, Extreme Pressure) eine gute Wahl. Ein Schmiermittel-Hersteller kann Ihnen Empfehlungen zur jeweiligen Anwendung geben.

Während der Lebensdauer einer Einheit ist zumeist eine Nachschmierung erforderlich. Die Häufigkeit der Schmierung ist abhängig von:
  • Einschaltdauer
  • Umgebungsbedingungen
  • Verschmutzungsgrad
Eine allgemeine Empfehlung zu den Schmierintervallen lässt sich nicht geben. Es muss sich immer ein Schmierfilm auf der Keilwelle befinden und das Schmierintervall entsprechend angepasst werden.
Test your knowledge
Zum Seitenanfang