Skip to content Skip to navigation

Istruzioni per l'installazione

Se la vite e la chiocciola vengono ordinate separatamente, sarà necessario montare la chiocciola sulla vite. Normalmente questo viene fatto dopo la lavorazione delle estremità per il montaggio dei cuscinetti di supporto.

Come trasferire una chiocciola verso la vite


Trasferire la chiocciola a ricircolo di sfere verso la vite

Dal momento che le sfere all'interno di una chiocciola non sono trattenute, le chiocciole vengono consegnate montate su una guida. Per trasferire la chiocciola verso la vite, eseguire i seguenti passaggi:

1. Rimuovere eventuali fermi delle chiocciole dalla guida. Tenere saldamente la guida contro la vite. Assicurarsi che l'estremità della guida sia centrata rispetto all'estremità dell'albero a vite.

Fase numero 1:

2. Far scorrere la chiocciola nella guida verso l'albero a vite. Applicando una leggera pressione per spingere la chiocciola verso la vite, ruotare la chiocciola fino a quando non sentite le sfere sul filetto della vite. Continuare a ruotare la chiocciola sulla vite.

Fase numero 2:

3. Rimuovere la guida.

Fase numero 3:

Per trasferire la chiocciola sulla guida, seguire i passaggi all'inverso.

ATTENZIONE: Nel caso in cui l'estremità lavorata renda impossibile avvicinare la guida alle scanalature delle sfere dell'albero, avvolgere la parte lavorata con nastro fino ad eguagliare il d.e. della guida. Il nastro permetterà alla chiocciola di scorrere sulla parte lavorata senza che le sfere finiscano nelle irregolarità dell'albero.

ATTENZIONE: Prestare grande attenzione al fine di evitare che la chiocciola fuoriesca dall'estremità dell'albero a vite durante l'installazione e la manipolazione. Arresti temporanei sono possibili avvolgendo del nastro intorno alle scanalature per le sfere a ciascuna estremità dell'albero. Ricordarsi di rimuovere il nastro ed eventuali residui di adesivo dopo aver correttamente installato il gruppo vite a ricircolo di sfere.

back to top