Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Einbauanweisungen

Werden Spindel und Mutter separat bestellt, muss die Mutter auf die Spindel montiert werden. Das erfolgt normalerweise, nachdem die Enden der Spindel zur Aufnahme der (Stütz-)Lagereinheiten bearbeitet wurden.

Einsetzen einer Kugelgewindemutter auf eine Spindel


Überführen der Kugelgewindemutter auf die Spindel

Da die Kugeln einer Kugelgewindemutter nicht gegen Herausfallen gesichert sind, werden die Muttern auf einer Montagehülse geliefert. Um die Kugelgewindemutter auf die Spindel zu bekommen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Entfernen Sie eine etwaige Mutternhalterung von der Hülse. Halten Sie die Hülse mit einem Ende fest gegen die Spindel. Achten Sie darauf, dass die Enden von Hülse und Spindel in einer Flucht sind.

Schritt 1

2. Schieben Sie die Mutter von der Hülse auf die Spindel. Drehen Sie die Mutter mit leichtem Druck auf die Spindel, bis Sie spüren, dass die Kugeln in das Gewinde fallen. Drehen Sie die Mutter weiter auf die Spindel.

Schritt 2

3. Entfernen Sie die Hülse.

Schritt 3

Um die Kugelgewindemutter zurück auf die Hülse zu bekommen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

VORSICHT: Wenn es durch die Endenbearbeitung nicht möglich ist, die Hülse direkt an die Kugelrillen zu halten, umwickeln Sie den bearbeiteten Teil mit Klebeband auf den Nenn-Außendurchmesser der Hülse. Durch das Klebeband gleiten die Kugeln über den bearbeiteten Bereich, ohne in die Vertiefungen in der Welle zu fallen.

VORSICHT: Achten Sie sorgfältig darauf, dass die Kugelgewindemutter bei der Montage und Handhabung nicht vom Ende der Spindel gleitet. Umwickeln Sie daher die Kugelrillen sicherheitshalber an beiden Enden der Welle mit Klebeband als temporäre Anschläge. Nach der Montage des Kugelgewindetriebs muss das Klebeband mit allen Kleberückständen wieder entfernt werden.

Zum Seitenanfang