Skip to content Skip to navigation

Design e teoria

Per quanto tutti gli alberi possano sembrare uguali, esistono significative differenze di prestazione che dipendono dagli standard adottati dal produttore e dai processi di produzione utilizzati per ottenerli.

Coefficiente di rotondità

La rotondità dell'albero è fondamentale per le applicazioni lineari, quali mandrini e steli guida, in cui la precisione e la durata sono imprescindibili. La rotondità garantisce una distribuzione uniforme dei carichi dei cuscinetti per una maggiore durata e una più elevata precisione di posizionamento.

Gli alberi rotondi possono trarre in inganno l'occhio e apparire tutt'altro che rotondi se correttamente valutati usando tecniche di precisione.

Due modelli di alberi con diverse tolleranze di rotondità

Finitura superficiale

La finitura superficiale è un fattore chiave per la durata, i livelli di carico, la resistenza all'attrito e la regolarità della corsa. Il livello migliore registrato in termini di finitura superficiale in questo settore è di max. 8 Ra. Una finitura superficiale e una durezza eccellenti aumentano al massimo l'efficienza e la durata dei cuscinetti lineari, delle guarnizioni degli alberi e l'aspetto generale.

Vista esagerata di un cuscinetto a sfere su superfici diverse

Rettilineità

La rettilineità è il parametro più importante per la precisione di posizionamento dei sistemi a guida lineare. L'immagine qui sotto mostra un metodo classico per la misurazione della rettilineità. Con un albero supportato in due punti a 0,2 volte la lunghezza dalle estremità, l'albero viene fatto ruotare e si registra la deviazione totale indicata. Si noti che, anche se l'albero è rettilineo quando viene prodotto, la manipolazione o la lavorazione della trasmissione ad alberi potrebbe causare deformazioni del materiale una volta uscito dalla fabbrica. Potrebbe essere necessario avere particolare cura nel mantenere o ripristinare la rettilineità dell'albero prima dell'installazione.

Verificare la rettilineità usando comparatori.

Cilindricità

La cilindricità è la misura del grado di conformità della superficie esterna (diametro per la lunghezza dell'albero) rispetto a un cilindro perfetto. L'effettiva conformità (elevata cilindricità) garantisce i vantaggi della rotondità, del diametro e della rettilineità per l'intera lunghezza dell'albero, o superficie di lavoro, e non solamente in un determinato punto. La distribuzione dei carichi dei cuscinetti sarà quindi uniforme, vi sarà una maggiore capacità di carico nell'area di lavoro del cuscinetto, che durerà più a lungo.

Conicità

La conicità è una componente della cilindricità. Nelle applicazioni con cuscinetti lineari, la conicità può far sì che una parte del cuscinetto lineare sia caricata maggiormente dell'altra. Questo può causare una netta riduzione della durata o della capacità di carico. Se la conicità è più marcata, le sfere entrano ed escono continuamente dal precarico, quindi si usurano più rapidamente e durano di meno.

Illustrazione esagerata di carico delle sfere e conicità

back to top