![](/ds_images/images_relaunch/What-are-the-differences-between-rolled-and-ground-screws-585x400.jpg)
La rullatura viene preferita per tagliare (girando su un tornio) le madreviti. Il processo prevede la pressione di una barra rotonda tra un set di stampi che rullano la filettatura su di essa. Si ottiene una superficie è più dura con la massima finitura superficiale per le madreviti. La rullatura è anche il processo più comune per le viti a ricircolo di sfere perché è il più economico ed è sufficientemente preciso per la maggior parte delle applicazioni industriali. La precisione di avanzamento può essere mantenuta a 0,003 pollici/piede o migliorata e sono possibili lunghezze maggiori rispetto a quelle ottenibili con le viti rettificate.
Qualora fosse necessaria una maggiore precisione, sarebbe bene prendere in considerazione il processo di rettifica. Il processo di rettifica può mantenere una precisione di avanzamento di 0,0003 pollici/piede o migliore. Tuttavia, questo processo è molto più costoso e la lunghezza massima della vite è notevolmente minore.