![](/ds_images/images_relaunch/What_is_the_coefficient_of_friction_for_profile_rail_carriages-585x400.jpg)
Il coefficiente di attrito delle slitte a sfere è 0,002-0,003. Le slitte a rulli hanno un coefficiente di attrito pari a 0,001-0,002. Nelle applicazioni di carichi leggeri la forza totale di azionamento è influenzata da vari fattori tra cui la resistenza della guarnizione, la viscosità del lubrificante e il precarico. Consultare la sezione tecnica del catalogo o contattare la divisione tecnica di applicazione per l’assistenza nel calcolo della forza totale di azionamento.