![](/ds_images/images_relaunch/Can_I_vary_the_speed_of_my_AC_ctuator-585x400.jpg)
Gli attuatori lineari industriali di Thomson usano motori a velocità singola che generano una coppia costante quando sono sotto tensione. La velocità lineare prodotta da questa coppia varierà leggermente in base al carico applicato. Il nostro catalogo riporta velocità in assenza di carico e a pieno carico e, nella maggior parte dei casi, include un grafico che indica velocità rispetto a carico.
La soluzione migliore per il controllo della velocità CA, tuttavia, è passare alla serie di attuatori lineari di precisione di Thomson. Gli attuatori della serie PC e della serie T vengono consegnati senza motore, il che consente di scegliere un motore in funzione delle singole esigenze di applicazione, tra cui la variabilità della velocità. In alternativa, la linea ECT propone una varietà di attuatori CA servoazionati e motori CA trifase a induzione di cui si può controllare la velocità.