![](/ds_images/images_relaunch/How-can-ball-screw-noise-be-reduced-585x400.jpg)
Le viti a sfere usano elementi di cuscinetti a sfere a ricircolo il cui movimento intorno alla vite e attraverso il dado è rumoroso di per sé, ma si possono adottare alcune misure per ridurre al minimo questo rumore.
- Velocità: Scegliere un avanzamento più elevato che riduca la velocità di rotazione della vite richiede una circolazione minore attraverso il dado e quindi ridurrà il rumore. Anche un semplice funzionamento più lento abbasserà il volume del rumore.
- Scegliere una versione “ad alta velocità” del dado che usi deflettori anziché condotte di ritorno. Questo crea una traiettoria della sfera più uniforme attraverso il dado.
- Utilizzare un lubrificante adeguato in funzione di velocità e carico, in quanto un grasso più denso può smorzare le sfere man mano che si muovono attraverso il dado.
- Una chiocciola personalizzata con sfere alternate in acciaio e nylon smorzerà il rumore delle sfere che si toccano durante il movimento. Questa soluzione riduce anche la capacità di carico del dado.