![](/ds_images/images_relaunch/What-may-cause-premature-failure-of-ball-screws-or-ball-nuts-585x400.jpg)
Sono diversi i fattori che possono causare un cedimento prematuro di una vite a ricircolo di sfere o di una chiocciola. Qui di seguito è riportato un elenco dei più comuni.
- Mancanza di lubrificazione. La lubrificazione appropriata aiuterà a dissipare il calore e a ridurre l’usura dei componenti dovuta all’attrito di metallo con metallo. Una lubrificazione insufficiente è uno dei principali motivi del cedimento prematuro di una vite a ricircolo di sfere o di una chiocciola.
- Presenza di sporco o detriti nelle traiettorie della chiocciola o della sfera impediscono ai cuscinetti a sfera di muoversi liberamente. I cuscinetti a sfera possono presentare superfici appiattite a causa dello slittamento e del distacco, che possono a loro volta danneggiare le traiettorie delle sfere nella vite o nella chiocciola.
- Il disallineamento tra la chiocciola e la vite comporta carichi laterali o eccentrici. È molto importante che sulla chiocciola vengano applicati solo carichi assiali, in quanto i carichi laterali o eccentrici possono causare l’appiattimento in alcuni punti dei cuscinetti a sfera. I cuscinetti possono persino fuoriuscire dai condotti di ritorno.
- Velocità eccessiva. Il superamento della velocità critica della chiocciola può comportare la rottura delle dita di presa, consentendo ai cuscinetti a sfera di uscire dal dado. Il superamento della velocità critica della vite provocherà un movimento violento o la vibrazione della vite e, di conseguenza, il disallineamento. Le velocità dell’albero che generano velocità della superficie della vite superiori a 8.000 pollici al minuto ridurranno la durata nominale.