Gewindeteilung bezeichnet den Abstand zwischen den Gewindekerben und wird üblicherweise bei Zollgrößen in der Form „Gang pro Zoll“ angegeben.
Die Gewindesteigung ist der lineare Weg, den die Mutter bei einer Spindelumdrehung zurücklegt. Mit dieser Angabe werden Kugelgewindetriebe üblicherweise spezifiziert. Bei eingängigen Spindeln sind Steigung und Teilung identisch. Bei mehrgängigen Spindeln ergibt sich die Steigung aus der Teilung dividiert durch die Anzahl der Gänge.