Nein, nur die Ausführungen mit Niederstromschalten und CAN-Bus ziehen im Stillstand Strom. Die typische Stromaufnahme beträgt 30-40 mA bei 24-VDC-Einheiten bzw. 15-20 mA bei 12-VDC-Einheiten, wenn sie sich nicht im „Ruhemodus“ (Sleep Mode) befinden. Den Ruhemodus haben wir entwickelt, um genau diese Stromaufnahme zu minimieren. Der Ruhemodus zieht weniger als 1 ma bei 12 Volt bzw. weniger als 2 ma bei 24 Volt.