![](/ds_images/images_relaunch/What-sort-of-applications-would-lead-screws-be-used-in-585x400.jpg)
Gewindetriebe werden häufig in Präzisionsanwendungen eingesetzt, bei denen es auf sanften, präzisen, sauberen und wartungsfreien Betrieb ankommt. Der Werkstoff der Gewindemutter ist üblicherweise ein schmierstoffhaltiger Polymer. Einige Beispiele wären Labor- und Medizinausrüstung wie Geräte zur DNS-Probenahme, Abtastung und Fluid-Handhabung. Zu den weiteren Anwendungen gehören Gravurmaschinen, Prototypenerstellung, Prüfgeräte und Datenspeicher. Gewindetriebe kommen auch in Schwerlast-Anwendungen zum Einsatz, in diesen Fällen mit einer Mutter aus Metall (in der Regel Bronze).