Der Umbau eines Atombunkers aus den 1960er-Jahren zu einem Museum birgt vielfältige Herausforderungen, beispielsweise das Umfunktionieren der atomsicheren Türen zu Brandschutztüren
Von 1963 bis 1968 hat die dänische Regierung einen geheimen 60 Meter langen Stollen in einen Kreidehügel an der Nordspitze Dänemarks getrieben, um einen atomsicheren Bunker zu bauen, der die Regierung und die königliche Familie im Falle einer atomaren Bedrohung schützen sollte. 2003 hat die Regierung den Bunker REGAN Vest aufgegeben und 2014 beschlossen, die Anlage nach Jahren des Dornröschenschlafs der Öffentlichkeit als Museum zugänglich zu machen. Dabei zeigten sich einige große technische Herausforderungen – nicht zuletzt die Umbauten an den schweren Eingangstüren zur Verwendung als Brandschutztüren. Ein Paar elektrischer Schwerlast-Aktuatoren von Thomson Industries brachte letztlich die Rettung.
Abbildung 1: Die Türen der Bunkeranlage Regan Vest sind 2,5 Tonnen schwer, 1,2 Meter breit und 2,3 Meter hoch. Zum sicheren Öffnen und Schließen der tonnenschweren Türen wurden Thomson-Aktuatoren des Typs Elektrak HD eingebaut.
Eine beklemmende Zeitreise
Die 5.500 Quadratmeter große Anlage sollte 300 Personen über mehrere Wochen beherbergen. Im Unterschied zu den meisten aufgegebenen Bunkern weltweit ist in der Anlage REGAN Vest alles intakt geblieben. Büros der Ministerien, Verschlüsselungsräume, Schlafsäle, ärztliche Behandlungszimmer usw. sind im Originalzustand erhalten. Sogar die Räumlichkeiten für die königliche Familie sind nach wie vor vollständig möbliert. Somit bietet sich hier ein einzigartiger Einblick in die Geschichte – und eine Gelegenheit, die Öffentlichkeit über die dänische Beteiligung am Kalten Krieg aufzuklären, insbesondere in der Zeit nach der Kubakrise in den 60er-Jahren. Um die Anlage für die Besucher sicher zu machen, waren jedoch einige Erweiterungen erforderlich, wie beispielsweise funktionierende Brandschutztüren.
Problem Massenträgheit
Die Eingangstüren aus Stahl sind so konstruiert, dass sie Atomexplosionen standhalten und bieten somit einen mehr als ausreichenden Schutz. Die Herausforderung bestand jedoch darin, sie dennoch leicht zu bewegen. Jede Tür ist 2,5 Tonnen schwer und misst 1,2 Meter in der Breite sowie 2,3 Meter in der Höhe. Diese enorme Größe bedeutete eine größere Massenträgheit, als die herkömmliche Technik zum Öffnen und Schließen von Brandschutztüren bewältigen konnte. Daher wandten sich die Museumsplaner an den Automatisierungsanbieter AVN Teknik A/S, autorisierter Vertriebspartner von Thomson für den dänischen Markt.
„Wenn Sie schon einmal versucht haben, große Holztüren in öffentlichen Gebäuden zu bewegen, haben Sie deren Massenträgheit gespürt. Und nun stellen Sie sich vor, wie viel Kraft nötig ist, um eine massive Metalltür derselben Größe zu bewegen“, erklärt Produktspezialist Flemming Blauert von AVN Teknik A/S.
Tonnenweise Verstellkraft
Nach Begutachtung der Anlage, empfahl Blauert den Einbau von elektrischen Schwerlast-Linearaktuatoren des Typs Thomson Electrak® HD als Betätigungsarme. Sie werden in der Wand verankert und mit speziell angefertigten Beschlägen an den Türen befestigt.
Abbildung 2: Thomson Electrak HD Elektro-Linearaktuatoren verfügen über eine Tragzahl von bis zu 16 kN, Hublängen bis 1 m, bis zu 75 mm/s Geschwindigkeit und eine hohe Festigkeit gegen Umgebungseinflüsse, einschließlich IP69K.
„Die hohe Zugfestigkeit des Electrak HD-Aktuators und seine robuste Bauweise machen ihn zur perfekten Lösung für Aufgaben dieses Kalibers. Er verträgt sowohl statisch als auch beim Anfahren und Abbremsen eine extrem hohe Belastung. Zugleich sorgt er mit einer Schubkraft von bis zu 1.600 kg für den nötigen Schließdruck im Brandfall“, so Blauert weiter.
Darüber hinaus verfügen Electrak HD Aktuatoren über eine integrierte Elektronik, die separate Steuerungseinheiten in der Regel überflüssig macht. Sie erfüllen die strengsten Schutzart-Abnahmekriterien für OEM-Komponenten, einschließlich IP69K. Für einen reibungslosen Dauerbetrieb werden HD Aktuatoren zudem von einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) gespeist.
Eröffnung in Kürze
Zurzeit geben die Planer dem Museum den letzten Schliff und haben eine Eröffnung in diesem Jahr anvisiert. Dank der hohen Kompetenz von AVN Teknik A/S im Systemdesign und der Schwerlast-Aktuatoren von Thomson werden die Besucher von REGAN Vest in den Genuss eines sicheren, im wahrsten Wortsinn tiefgehenden und historisch interessanten Erlebnisses kommen.