Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Auch als Chromstahl bekannt, ist 52100 ein extrem harter und verschleißfester Werkstoff mit hoher Belastbarkeit.
Hart-Edelstahl der Serie 400 zählt zu den härtesten Edelstahlsorten nach der Wärmebehandlung. Er ist magnetisch.
300er Edelstahl ist eine gute Allround-Lösung für eine breite Anwendungspalette. Er ist korrosionsbeständig bei hohen Temperaturen und gering bis nicht magnetisch.
Für hohe Temperaturen oder Anwendungen, bei denen es auf Gewicht und Härte ankommt. Geringerer WärmeAusdehnungskoeffizient.
E52100 – auch als Chromstahl bekannt, ist 52100 ein extrem harter und verschleißfester Werkstoff mit hoher Belastbarkeit.
HCC DFARS – Chromstahl mit DFARS-Zertifizierung ist für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt gedacht.
HCC-Vakuumschmelze – Chromstahl mit aufwändiger Metallverarbeitung, damit das Material während des Schmelzvorgangs seine Reinheit behält.
440C – 440er-Stähle sind die härtesten aller Edelstahlsorten, was sie sowohl abriebfest als auch korrosionsbeständig macht.
440C DFARS – ähnlich wie 440C, entwickelt für die Luft- und Raumfahrt, DFARS-konform.
440C-Vakuumschmelze – Chromstahl mit aufwändiger Metallverarbeitung, damit das Material während des Schmelzvorgangs seine Reinheit behält.
440A –Edelstahl 440A hat ähnliche physikalische Eigenschaften wie 440C, mit einem geringeren Kohlenstoffanteil für bessere Bearbeitbarkeit.
420C – Da Edelstahl 420C aufgrund seiner Eigenschaften in unterschiedlichsten Umgebungen beständig ist, ist er eine unserer vielseitigsten Optionen für eine breite Anwendungspalette.
BG-42 – Kugellagerstahl mit VIM/VAR-Technologie. Das Besondere an BG-42 ist der Zusatz von Vanadium, das die Verschleißfestigkeit erhöht.
302 – ist nicht magnetisch und kann nicht mittels Wärmebehandlung gehärtet werden. Die Legierung 302 wird normalerweise im ungeglühten Zustand verwendet.
316L – dieser Edelstahl enthält weniger Kohlenstoff und Molybdän als typischer 316er-Stahl, was bessere Korrosionseigenschaften und höhere Temperaturwerte bedeutet.
304- Hat eine gute Korrosionsbeständigkeit und Umformbarkeit. Die Sorte 304 ist nicht-magnetisch.
430 – Typ 430 ist ein kaltbearbeiteter, wirtschaftlicher rostfreier Werkstoff, der Korrosionsfestigkeit zu niedrigen Kosten bietet.
Siliziumnitrid – eine beliebte Wahl für Hochpräzisionsanwendungen. 60 % Gewichtsersparnis im Vergleich zu Stahl und bis zu doppelt so hohe Härte sowie 70 % geringerer Wärmeausdehnungskoeffizient.
Aluminiumoxid – Lagerkugeln aus Aluminiumoxid sind leichter, härter und korrosionsbeständiger, benötigen weniger Schmierung und haben eine geringere Wärmeausdehnung als ihre Pendants aus Stahl.
Zirkoniumoxid – hochfestes Material, das bei Temperaturen bis zu 537 °C gut funktioniert.
Thomson Präzisionslagerkugeln sind in einer breiten Auswahl an Werkstoffen für Ihre Anwendungen erhältlich. Wir verfügen über Standard- und Sonder-Werkstoffe – und die technische Erfahrung, um Sie bei der Werkstoffauswahl zu unterstützen.
Industrie-Umgebung | Hydrauliköle (Petroleum) | Süßwasser | Salzwasser | Lebensmittelprodukte | Frucht- und Gemüsesäfte | Milch | Alkohol | Salzsäure (40 %) | Schwefelsäure( 40 %) | Phosphorsäure (40 %) | Salpetersäure (40 %) | Zitronensäure | Salmiakgeist | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrom 52100 | C | A | D | D | - | - | - | C | - | - | - | - | C | B |
Edelstahl 440 C | B | A | C | C | B | - | A | A | D | D | A | A | A | A |
Edelstahl 302 | B | A | B | B | A | - | A | - | - | - | A | - | - | - |
Edelstahl 316 | B | A | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A |
Messing | C | B | C | C | D | - | C | C | - | D | D | - | D | - |
Monel | C | A | A | B | D | C | C | A | D | - | C | - | - | A |
Nylon | A | A | A | A | - | A | A | A | D | D | D | D | C | - |
Viton | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D |
Keramik | A | A | A | A | A | A | A | A | C | D | C | A | A | A |
Titan | - | - | - | - | - | - | - | A | C | C | - | A | A | - |
Thomson Precision Balls ist seit über 60 Jahren der marktführende Hersteller von Standardpräzisionskugeln, Präzisionskugellagern und einzigartigen Edelstahlkugeln für spezielle Anwendungen. Warum Präzisionskugeln von Thomson? Auf diese Frage haben wir gleich drei Antworten: unser breites Angebot an unterschiedlichsten Präzisionskugeln, unsere Präzisionskugellager-Technologien und die hochwertigen Materialien, die wir für unsere Edelstahlkugeln verwenden.
Die verschiedenen Ausführungen der Präzisionskugeln von Thomson umfassen:
Die überragende Qualität der Produkte von Thomson basiert auf einer Reihe von speziellen Technologien zur Fertigung von Präzisionskugellagern und Edelstahlkugeln.
Die Präzisionskugeln von Thomson werden unter anderem aus folgenden Materialien gefertigt:
Step inside Thomson Precision Ball Company and see how its ISO 9001:2015-certified facility, A2LA-accredited laboratory and experienced employees have helped it become a trusted precision ball manufacturer for 75 years and counting.
Pioneer Steel Ball was founded in 1946 in Unionville, Connecticut by five men who had extensive experience in the steel ball industry. The idea to form the company took root several years earlier, but since the founders did not want to jeopardize the war effort in any way, they waited until the war had ended. In the forties and fifties, Pioneer, produced carbon steel balls for bearings and the automotive industry. In addition, the company manufactured a variety of steel sizes and shapes for the burnishing industry. Pioneer’s growth outpaced their capital and in the early ‘50s they sold the company to Pittsburg Steel with the option to repurchase it at a later date. Unfortunately, they bought back the company a few months before the devastating hurricane and flood of 1955. Located on the banks of the Farmington River, the company took a direct hit and was destroyed. However, it was rebuilt by two of the former five partners who later expanded the product lines to include High Carbon Chrome SAE 52100 as well as a full line of stainless steel types: 440C, 302, 316. The partners also added lapping machines to produce tighter tolerances and improved surface finish. One of their greatest accomplishments was to develop the 36” flashing machine, the largest at that time. This accomplishment was the result of their combined expertise which had been acquired over sixty years in the steel ball business. Pioneer’s innovative leadership continued with the development of extremely strong hollow stainless steel 440 balls for the air cargo industry. They also developed a special stainless steel type 431 gold- plated with extremely high tolerance for the automobile air bag deployment mechanism.
A second company in the industry, ABEK, had been founded in 1976 by two people with 20 years of miniature ball- making experience. Unlike Pioneer, which specialized in small to large balls, ABEK specialized in miniature balls that were 1/16 of an inch in diameter or smaller. With its expertise in this area, ABEK was able to manufacture high precision balls as small as .012 inches and became a leader in this field.
It was this expertise, combined with Thomson Industries determination to have a USA supplier of high quality, that had led it to purchase ABEK in 1982. Once the purchase was finalized, approximately 14% of ABEK’s sales were to Thomson divisions. At that time, ABEK manufactured the miniature and small balls sizes, and purchased the larger sizes from Pioneer, which it then sold to Thomson. ABEK, was combined with Pioneer in 1988 to form Thomson Precision Ball. This enabled Thomson Industries to satisfy all of its’ ball requirements. Approximately 14% of Thomson Precision Ball capacity is still dedicated to Thomson Industries.
DFARS 440C Aerospace Precision Balls | 135 KB | |
Silicon Nitride Precision Balls | 136 KB | |
Overview of Standard and Non-Standard Precision Balls | 118 KB |
Precision Balls | 2719 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].