Skip to content Skip to navigation

10/21/2024 | Thomson stellt SFM-Sicherheitsfangmuttern vor, die Lasten an vertikalen Kugelgewindetrieben zuverlässig absichern

Wolfschlugen, Deutschland – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Linearantriebslösungen, stellt seine externe Sicherheitsfangmutter für vertikal ausgerichtete Kugelgewindetriebe vor. Die SFM-Sicherheitsfangmutter fungiert als sekundäre Mutter, die bei Versagen des Primärsystems eine vertikale Last in ihrer Position hält.

„Systementwickler nutzen Kugelgewindetriebe, weil sie besonders reibungsarm sind. Wenn jedoch die lasttragende Mutter auf der Spindel versagt, kann diese Last herabfallen und eine Gefahr für Mensch und Maschine darstellen. Unsere SFM-Sicherheitsfangmuttern vermeiden diese prekäre Situation, indem sie die Last aufnehmen, falls die Laufmutter ausfällt“, erklärt Thomson-Produktmanager Ojesh Singh.

Das Versagen von Kugelgewindemuttern kann durch Faktoren wie Überlastung und Stoßlasten verursacht werden. Ebenso können Überhitzung oder Mangelschmierung dazu führen, dass die Mutter der Schwerkraft nachgibt.

Die Thomson SFM Sicherheitsfangmutter wird einfach unterhalb der Laufmutter auf die Spindel montiert. Im Normalbetrieb läuft sie ohne axiale Belastung mit und hat keinen Kontakt mit den Gewindegängen. Übersteigt das Axialspiel der Laufmutter jedoch die Toleranzwerte, kommt das Negativgewinde der Sicherungsfangmutter mit dem Spindelgewinde in Berührung. Die daraus entstehende Reibung hält die Last, sodass eine Gefährdung von Personen oder Ausrüstung verhindert wird.

Sicherheitsfangmuttern sind unverzichtbar, wenn bei Defekten Menschen gefährdet sein könnten, beispielsweise bei Patiententischen, Bühnenaufbauten, Arbeitsplattformen oder Passagierbrücken auf Flughäfen. Thomson bietet werkseitig vormontierte Sicherheitsfangmuttern, die aber auch jederzeit nachgerüstet werden können. Die externen Flanschausführungen sind in einer Vielzahl von Standardgrößen erhältlich und können Lasten bis zu 450 kN aufnehmen. Außerhalb des Standardportfolios sind auch integrierte Sicherheitsfangmuttern (mit Flansch oder zylindrisch) sowie Sonderausführungen auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.thomsonlinear.com/downloads/screws/SFM_Safety_Nut_brde.pdf.

Ein Video, das den korrekten Einbau der Sicherheitsfangmutter zeigt, finden Sie unter https://www.thomsonlinear.com/sicherheitsfangmutter-video

Thomson SFM Sicherheitsfangmutter Kugelgewindetriebe

Über Thomson Industries, Inc.

Seit über 75 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linearaktuatoren, Ball Bushing®-Linearlagern, Profilschienen-Linearführungen, 60-Case® LinearRace®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindespindeln, Spindelhubgetrieben, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die lineare Aktorik immer wieder neue Maßstäbe. Das Unternehmen liefert in sämtliche internationale Märkte der Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, Medizin und Gesundheit, Fertigungsautomatisierung, Lebensmittelverarbeitung und mobilen Arbeitsmaschinen. Thomson, eine Marke der US-amerikanischen Regal Rexnord Corporation, betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk mit mehr als 2000 Vertriebspartnern. Weitere Informationen: Thomson Industries, Inc., 2400 Curtiss Street, Downers Grove, IL 60515; 1-540-633-3549; 1- 540-633-0294 (Fax); Thomson@regalrexnord.com; www.thomsonlinear.com.

back to top