Skip to content Skip to navigation

3/16/2020 | Thomson stellt neue kompakte, elektromechanische Linearaktuatoren mit integrierter CAN-Bus-Unterstützung und SPS-Anbindung vor

16.03.2020, Kristianstad, Schweden – Thomson Industries, Inc., einer der führenden Hersteller mechanischer Antriebslösungen, hat die Verfügbarkeit seines neuen Electrak® MD bekanntgegeben: ein besonders kompakter elektromechanischer Aktuator, jedoch mit sämtlicher eingebauter Intelligenz seiner größeren Geschwistermodelle. Denkbare Einsatzbereiche für den platzsparenden Aktuator mit bis zu zwei Kilonewton (kN) Verstellkraft, erweiterter „Bordelektronik“ und J1939 CAN-Bus-Unterstützung sind mobile Arbeitsmaschinen sowie Geräte zum Materialumschlag und für die Fertigungsautomatisierung.

„Üblicherweise verwenden Anwender, die höhere Lasten handhaben müssen, herkömmliche Hydraulikzylinder“, erklärt Håkan Persson, Product Line Director für Linearaktuatoren bei Thomson. „Diese Aktuatoren sind jedoch kostspielig in der Wartung und nehmen viel Platz ein. Mit unserem neuen, kompakten Electrak MD können Konstrukteure jetzt hohe Präzision und mehr Flexibilität erreichen und zugleich die Kosten ihrer Systeme senken.“

„Bordelektronik“
Der neue Electrak MD ist darüber hinaus mit integrierter Intelligenz ausgestattet. Sie erhöht einerseits die Leistung eines Systems, während sie andererseits Platz einspart, da bislang externe Vorrichtungen wie Encoder und Schalter im Gehäuse des Aktuators untergebracht sind. Wie beim größeren Electrak HD bietet diese Funktionalität eine unkompliziertere Methode der Steuerung und Kommunikation – zugunsten von geringeren Betriebskosten sowie einer vereinfachten Einrichtung und Montage.

Neben den oben beschriebenen Vorteilen verfügt der Electrak MD zudem über breitgefächerte Funktionen für die Automatisierung und Wartung, beispielsweise eine Positionsrückführung, die J1939 CAN-Bus-Kommunikation, das Niederstromschalten (SPS-Kompatibilität) sowie Endlagen-Ausgangssignale.

Hohe Leistungsdichte
Systemkonstrukteure sehen sich häufig mit der Herausforderung konfrontiert, trotz strikter Größenbegrenzungen hohe Verstellkräfte zu liefern. Konstruktionen für Mähdrescher waren beispielsweise in der Vergangenheit so großzügig dimensioniert, dass ausreichend Platz für Hydrauliklösungen vorhanden war, um selbst schwergängige Vorrichtungen mit hoher Kraft zu betätigen. Heute sind Gerätehersteller gefordert, kleinere Lösungen mit mehr Funktionalität zu entwickeln, sodass die Nachfrage nach kompakteren Komponenten ansteigt – und hier kommt der leistungsstarke, smarte Electrak MD ins Spiel.

Verfügbarkeit Die Electrak MD-Aktuatoren sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.thomsonlinear.com/md

Über Thomson Industries, Inc.

Seit über 70 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, Kugel- und Trapezgewindetrieben, Spindelhubgetrieben, Linearaktuatoren, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die lineare Aktorik immer wieder neue Maßstäbe und liefert in sämtliche internationale Märkte von der Industrie, über die Luft- und Raumfahrt bis zur Militärtechnik. Thomson Industries Inc. betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk mit mehr als 2000 Vertriebspartnern.

Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (Fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com

back to top