Skip to content Skip to navigation

10/31/2019 | Agritechnica 2019: Thomson Industries zeigt sein Portfolio innovativer Electrak® Linearaktuatoren

Thomson Industries Inc., einer der führenden Hersteller mechanischer Antriebslösungen, stellt zusammen mit der Altra Industrial Motion Corporation auf der Agritechnica 2019 aus. Die führende internationale Leitmesse für landwirtschaftliche Maschinen öffnet vom 10. bis zum 16. November in Hannover ihre Pforten.

Besucher der Messe werden die exklusive Gelegenheit erhalten, einen ersten Blick auf den neuen Thomson-Linearaktuator Electrak® MD zu werfen – genauso wie auf das breite Programm elektromechanischer Linearaktuatoren und Lösungen des Unternehmens. Thomson-Linearaktuatoren kombinieren hohe Leistungsdichte, Langlebigkeit und Robustheit mit Verstellkräften von bis zu 22.000 Newton. Das gezeigte Portfolio wird die Thomson-Modelle Electrak MD, Electrak HD, Electrak Throttle, Max Jac, Electrak GX und Electrak 1 umfassen sowie die Warner Linear Aktuatoren M-Track, B-Track und H-Track.

Unter Verzicht auf platzraubende externe Vorrichtungen und mit erweiterten Verstellkräften bieten die neuen Thomson Electrak MD Linearaktuatoren integrierte „Bordelektronik“, hohen Schutz gegen Umgebungseinflüsse, ein kompaktes Design sowie die Fähigkeit, Lasten von bis zu 2 kN zu bewegen.

Als exklusives Highlight der Messe wird Thomson außerdem seine integrierten Synchronisierungsoptionen für die Aktuator-Baureihen Electrak HD und Electrak MD vorstellen, die noch mehr Steuerbarkeit, Leistung und Langlebigkeit versprechen. Diese Funktionen werden am Stand in Form eines Live-Demos gezeigt, ebenso wie die „smarten“ Aktuator-Merkmale wie die integrierte Elektronik und die optional eingebaute SAE J1939 CAN-Bus-Anbindung in den Modellen Electrak HD, Electrak MD und Electrak Throttle.

Das Team von Thomson wird während der gesamten AGRITECHNICA 2019 in Halle 15, Stand G24 vor Ort sein, um das breitgefächerte Portfolio anwendungstechnischer Lösungen zu erläutern, das diese elektrischen Linearaktuatoren eröffnen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thomsonlinear.com.

Thomson Industries, Inc.
Seit über 70 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen unübertroffenen Lösungen für die mechanische Aktorik immer wieder neue Maßstäbe. Seine Kunden kommen aus den internationalen Märkten der Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Militärtechnik.

Thomson Industries Inc. betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk aus 2000 Vertriebspartnern. Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1- -540-633-0294 (fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.

Altra Industrial Motion Corp.
Die Altra Industrial Motion Corporation versammelt führende Marken im Bereich der Aktorik und Kraftübertragung wie Thomson Industries zu einer einheitlichen Gruppe von Technologielösungen. Basierend auf jahrzehntelanger applikationstechnischer Erfahrung unterstützt das Team von Altra Konstruktionsingenieure aus einer Fülle von Industriebranchen, um die genau passende Lösung für ihre Anwendung zu finden.

Dank integrierter ‚Bordelektronik‘ und eingebauter Unterstützung für den SAE J1939 CAN-Bus eröffnen die ‚smarten‘ Funktionen neue Möglichkeiten zur Integration elektromechanischer Aktuatoren in Land- und Baumaschinen sowie alle Arten mobiler Arbeitsmaschinen.

Thomson wird auf der Agritechnica 2019 neben dem neuen Thomson Electrak® MD ein breites Programm weiterer elektromechanischer Linearaktuatoren und Lösungen präsentieren.

„Smarte“ Funktionen, wie die integrierte Elektronik und die optional eingebaute SAE J1939 CAN-Bus-Anbindung, werden anhand der Modelle Electrak HD, Electrak MD und Electrak Throttle gezeigt.

back to top